This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318:放大器论坛

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195801/lm318-amplifiers-forum

器件型号:LM318

我需要将 LM318用作电压比较器。 我需要有关电路设计的帮助。 输入参数为+15V 和+10V、我需要将输出电压设置为+5V。

此致、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是否确定要将 LM318用于此任务? LM318是1976年的微型运算放大器、也不是轨到轨运算放大器。 现在提供了更适合的运算放大器。 以及为什么不使用专用比较器?

    [引用 userid="552595" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195801/lm318-amplifiers-forum "]输入参数是+15V 和+10V,我需要将输出作为[/引用]

    "输入参数"是什么意思? 电源电压? 还是输入电压?

    [引用 userid="552595" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195801/lm318-amplifiers-forum "]以获取+5V 输出。[/quot]

    输出应在0V 至+5V 之间切换?

    此应用的所有其他参数、如信号形状、输入信号带宽等、情况如何?

    请提供更多详细信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯

    感谢您的回复。

    建议使用一些运算放大器 IC、提供从-4V 切换至+4V 的输出电压。 输出电压应为交流电压。 我还想知道电路连接和电阻的计算。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能回答 Kai 的所有问题吗?   

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195801/lm318-amplifiers-forum/4507161 #4507161"]电源电压?
    Unknown 说:
    此应用的所有其他参数、如信号形状、输入信号带宽等、情况如何?