This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:下一代 opa2335

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, OPA2387, TLV2387, TLV2333, OPA2388, OPA2333P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196250/opa2335-next-gen-of-opa2335

器件型号:OPA2335
主题中讨论的其他器件: OPA2387、 TLV2333、 OPA2388、 OPA2333P

大家好、  

只需检查下一代以及它是否与 opa2335引脚相同。 应用是 ESS (400V 系统和800V 系统)和串式光伏逆变器。 谢谢

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、您可能会看到 OPA2387

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的带宽、成本和功耗要求、我们提供了一些可能感兴趣的零漂移器件选项。

    OPA2335 5µV μ V (最大值)的失调电压、0.05µV μ V/°C (最大值)的失调漂移、2MHz 的 GBW 和285µA μ A 的静态电流。  

    OPA2387是 µV 的零漂移 µV 器之一、570μA 放大器提供超低失调电压:±2 μ V、温漂:±0.003 μ V/°C、5.7MHz 增益带宽和静态电流 μ A。 TLV2387也可 µV µV、低失调电压:±10 μ V (最大值)、温漂:±0.01 μ V/°C

    其他常见的可能性包括 OPA2388、OPA2333P、TLV2333。

    下面是一个链接、其中列出了我们的一些双封装、<5.5V 电源、零漂移放大器:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=2;2&p1261max=3.6;5.5&p2192=Zero%20Drift&sort=p23typ;desc

    谢谢、此致、

    Luis