This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195368/ina233-ina233

器件型号:INA233

您好!

  使用该器件进行设计以测量12-24瓦电机所用的功率、数据表中提到需要使用齐纳类型器件来控制电感反冲、这些器件适合正向尖峰、 但我想我们也担心负尖峰、IN+和 IN- 的限值为-0.3伏、对于这么小的东西、似乎没有一个保护装置。  我们查看了下面列出的规格表中提到的文档。

《具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计》介绍了一款高侧电流分流监控器、用于测量电流感应电阻器上产生的电压、以及如何更好地保护电流感应器件免受瞬态过压情况的影响。  我们认为这不会防止负尖峰、 您建议什么?   我们是否过于谨慎?   

我随附了参考文档、 我们在 TP6和 TP7上并不十分清楚、因为它看起来会接地输入、我们假设它只是一个测试点。  有趣的部分是 TVS 为1欧姆、接地为9欧姆。  我想确认这种安排可以保护芯片、并且我们需要做的一切。  

谢谢、

Gerard

e2e.ti.com/.../TIDRDR7.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的疑虑是正确的。 您不得违反 ABS 最大值、也不得违反 ABS 最小值 引脚上的电压超过-0.3V 将激活 ESD 结构并导致器件故障。 如前所述、有多种保护器件的方法。  

    我相信 TP6和 TP7只是测试点、不提供保护。  

    保护负电压尖峰的最佳方法是在输入引脚与 GND 之间使用肖特基二极管。 确保正向偏置电压小于0.3V、它们将在器件 ESD 二极管为电流流动创建路径之前激活、而不是通过器件 ESD 结构。

    您可能过于担心、因为人们可以将限流电阻器视为对器件的足够保护。 根据电感反冲、您将提供相应的保护。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    感谢您的回复、 我们正按照使用肖特基二极管的相同思路思考  、正如您指出的、二极管的 Vf 应小于0.3V、  这似乎是我的问题、 我似乎找不到小于0.3V 的值、 所有器件都是硅器件、这几乎使它们全部为0.3。   我没有发现基于锗的肖特基二极管存在、 因此如果您知道肖特基电压低于0.3伏、并且可以向我指出这一点、我将不胜感激。

    此致、

    Gerard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我快速搜索了 DigiKey 并找到了该滤波器。

    我不建议使用一个、因为我不确定您要设计的其他电路参数、但有一些肖特基二极管可以工作。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 CAS、

    您回答了这个问题、 我将假定较高的电流会更好、因此最好在100mA 时使用203mV。  我将查找该器件。

    此致、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您需要一个反向二极管电压高于共模电压且可能高于高压保护的二极管。 是的、我同意电流越高越好。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAS、

    只有一个选项具有足够低的 Vf 和足够高的 Vrev、因此这就是我们所采用的方法。   

    感谢您的帮助、我认为问题已经解决。

    Gerard