This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:同相端子

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194654/lm124-non-inverting-terminal

器件型号:LM124

各位专家:

我们需要您为我们的客户提供帮助。

在我们的设计中、LM124的引脚编号11为-15V。
同相端子(引脚编号3)上的输入电压能否上升至-15.3V (0.3V 小于-15V)? 数据表中仅提到-0.3V 为输入的下限、如果超过该限值、LM124的输出可变为 V 或接地。 V 是正电源电压还是高阻抗?

 提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 VCC+。 有关详细信息、请参阅 LMx24应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    还有一件事。  

    [引用 userid="470463" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194654/lm124-non-inverting-terminal 中的数据]同相终端(引脚编号3)的输入电压能否高达-15.3V (小于-15V 的0.3V)? [/报价]

    请说明 LM124的同相端子(引脚编号3)在其引脚编号11为-15V.Po 时是否可提供-15.3V

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许比负电源低0.3V。 对于任何较低的电压、钳位二极管都可以开始导通。 请参阅应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的澄清。

    此致、

    Jonathan