This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:VDD1 (高侧)和 VDD2 (低侧)=5V 是否没有问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196194/amc1351-is-there-no-problem-with-vdd1-high-side-and-vdd2-low-side-5v

器件型号:AMC1351

您好!  

在上述电源要求规格中、标称值为 VDD2=3.3V、但 VDD1 (高侧)和 VDD2 (低侧)=5V 是否没有问题?

作为问题的背景、仿真中的 VDD2电压是3.3V 还是5V、输出电压没有变化。

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    在芯片两侧使用具有5V 电源的 AMC1351完全没问题!  输出共模电压是固定的、不会随 VDD2电源电平的变化而变化。