This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:噪声分析结果 THS4541

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185633/ths4541-noise-analysis-results-ths4541

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4551

尊敬的 E2E 团队!

我使用 LTSpice 仿真 THS4541的交流、瞬态和噪声分析。 DS 提供了2.2nV/sqrt (Hz)频谱密度。

所有电阻器都小于1KOhm。 仿真显示 噪声频谱密度为90nV/sqrt (Hz)、远高于预期。

在 SPICE 模型中、我根据"THS4541:针对 ths4541剂量的 PSPICE 模型不起作用"讨论添加了10MEG 电阻器。  

我还找到了 THS4551 SPICE 模型。 但仿真在任何仿真中都提供了错误消息。

日志文件输出为 gigeven:

电路:* H:\MyAppNotes\Simulation\LTSpice\CircuitAnalysis\MBOLO\FDA_mbolo&ADC_THS4551.asc

警告:节点 U2:I0:I0:I21:1:O 悬空。
错误:节点 U2:I0:I0:I32:NET8悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I0:I32:RCMFBAVG1

警告:节点 U2:I0:I0:I21:1:O 的连接少于两个 此节点由 R:U2:I0:I0:I21:1:3000使用。
U2:i0:i0:i32:vprobe:缺少值、假设为0V @ DC
U2:i0:i0:vprobe1b:缺失值、假设为0V @ DC
U2:i0:i0:vprobe1a:缺失值、假设为0V @ DC
U2:i0:i0:vprobe2a:缺少值、假定为0V @ DC
U2:i0:i0:vprobe2b:缺失值、假设为0V @ DC
U2:i0:i0:vprobe4:缺失值、假设为0V @ DC
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
将 DEF Con 从0.000363366提高至0.000363366

日期:星期一09年1月15:07:20 2023日
总运行时间:49.607秒。

tnom = 27
温度= 27
方法=修改的陷阱
TOTITER = 812984
tranitre = 812967
互点= 406490
接受= 398937
拒绝= 7554
矩阵大小= 357
填充值= 744
解算器=正常
螺纹矢量:42.3/18.1[8] 5.0/8.8[1] 14.0/15.5[1] 1.7/7.1[1] 2592/500
矩阵比较器1:50.14KB 对象代码大小14.5/7.9/[4.0]
矩阵补偿器2:关闭[5.5]/6.1/54.2

欢迎您提供任何帮助! 最诚挚的问候 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、  

    您以非常高的增益运行、因此2.2nV 输入噪声会给差动输出带来很大的增益。 此外、您应该查看差分输出、而不仅仅是一侧

    并将数字输入到我拥有的噪声计算器工具中、应该会看到输出引脚上的噪声大约为135nV/rootHz、  

    如果您使用1.41*90nV,您现在可以看到一侧大约为127nV -非常接近。  

    THS4551模型可能包含 LTSPICE 无法识别的语句、这种情况会定期出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    当 RF = RG = 1KOhm 时、增益接近1V/1V。 我仔细检查了它并添加了我的图。

    此外、热电阻器噪声不是很高、所有电阻器<= 1KOhm。

     我还添加了 SPICE 模型(附件)以供进一步调查。 正如我提到过的、我在使用的模型中将 R1000添加到 R5000。

    e2e.ti.com/.../8865.THS4541_5F00_Pspice.CIR 

     

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您将 SPICE 电路添加到该线程中。  我将确保本周查看您的电路;感谢您提供最新信息。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec

    您对 HS4541的噪声性能有什么了解吗? 如有任何需要、请与我联系!

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    对轻微延误表示歉意、但今天是美国的假日。  我们将在明天之前发送对您问题的答复。  

    最棒的  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、Alec

     您能否对 THS4541本底噪声的仿真结果进行任何调查?

    您是否有 THS4541的替代仿真模型?

    欢迎提供任何意见以作澄清。 提前感谢您!

     最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我正在与您的 TI FAE 联系人 Adrian 合作、以确认我们在这方面的解决方案和建议。  我们将于1月30日(星期一)开会讨论。

    今天和明天我都要查看 Adrian 提供的文件。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、我测试了2018年7月模型更新的噪声、这里是我们在发布时执行的 PDS 图、  

    这里是输入电流噪声、平带正确、但1/f 转角太低、在10kHz 时为5pA、而不是10pA

    然后、输入电压噪声看起来非常接近图39测量数据、  

    我还拥有2014年的初始版本模型、但这对我来说似乎已经足够了。  

    最后一个文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4541-2018-model-input-voltage-noise-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    感谢您提供的宝贵信息! 我将根据您的意见继续调查!

     我将尝试从您的 TSC 文件中提取 THS4541 SPICE 模型。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助和澄清。 问题已完全解决。 此致 Thomas