This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器器件选择

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6171, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1189699/op-amp-part-selection

主题中讨论的其他器件:LM6171LM7171

您好、E2E 专家、

你好。

提前感谢您。

我一直在搜索放大器以进行设置、并被告知我正在寻找的是运算放大器。

我需要放大器在脉冲长度为200nm 至1ms 的情况下提供高达~25-30V 的足够脉冲。

脉冲长度下限是必须的、而上限不是必须的。

我想您还需要知道我的输出具有5V 直流的最大电压。 我需要将脉冲放大以具有20V PPV、这是0-20V 而非-10V 至20V 的方波脉冲

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些脉冲是模拟脉冲还是数字脉冲、即输出电压是否取决于输入电压? 对于数字信号、应使用比较器。

    您提到了三种不同的电压(25-30V、5V、20V)。 请说明将使用哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    你好。

    我仍然希望您的终端能够推荐一款最适合我的设置的放大器。 总结我们之前讲过的所有内容、我需要具有由输入控制的输出增益的模拟脉冲。 我们有一个最大输出为5V DC 的脉冲发生器、这正是我们尝试放大的电压、理想情况下最高可达30V。 但是、我想知道我的所有选项、因此我会考虑任何可能高达25V 的电压。 理想情况下、放大后的电压应保持在200ns 至1ms 的范围内。 脉冲长度的上限不是硬性限制、因为我们还有其他 工具能够在必须满足最小脉冲长度的情况下生成该脉冲。 对于  我提到的所有电压、您也会感到困惑。 20V 200ns 只是我希望用于实验的典型脉冲、我将其作为示例给出。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得合适的脉冲、您需要具有高压摆率的放大器。 µs 您希望边沿不超过20ns、则需要1500V/μ s。

    LM6171/LM7171是压摆率如此高的唯一25V 电压反馈放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这些是高速放大器、我将把线程传输到高速运算放大器。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    您是否需要有关此主题的其他帮助?  如果 您需要其他信息或帮助、我可以与我的团队进行讨论。

    最棒的

    阿尔茨