This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY LabView 驱动程序问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194300/usb2any-usb2any-labview-driver-question

器件型号:USB2ANY

USB2ANY LabView 驱动程序问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在这里看不到任何问题吗? -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、实际上我想使用 LabVIEW 制作我自己的程序、并调用 USB2ANY.dll。 是否有适用于3.1.1.14的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否重新发布您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究是否有适用于3.1.14的 SDK、但我认为答案是否定的 在2.8.2.0之后的某个时刻、我们停止了作为一家公司积极开发 USB2ANY 的活动、并且各个产品系列继续 独立进行更改以满足其应用需求。 在大多数情况下、这不涉及重新生成 SDK 或静态库。

    如果我可以找到3.1.14的代码库、 并且根据一些 NI 支持文章、我可以提供 DLL 和头文件、您可以使用导入共享库向导提取库函数... 但我  从未尝试过、我不知道 您可能会遇到什么问题、在任何情况下、我可能无法帮助调试这些问题。

    如果这不起作用、只要 我们能够获得3.3.1.14的准确 API 文档、我们至少可以解释如何通过 python 的 ctypes.WinDLL 等方法调用 API 函数。 然后、您可以选择您最喜欢的 IPC 方法在 LabVIEW 和 python (套接字服务器、管道等)之间进行通信。 它有点像 klodge、但它确实起作用、 而且这种方法也可以用于绕过 x86/x64调用限制。

    我会随时为您发布...

    此致、

    Derek Payne