This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在研究是否有适用于3.1.14的 SDK、但我认为答案是否定的 在2.8.2.0之后的某个时刻、我们停止了作为一家公司积极开发 USB2ANY 的活动、并且各个产品系列继续 独立进行更改以满足其应用需求。 在大多数情况下、这不涉及重新生成 SDK 或静态库。
如果我可以找到3.1.14的代码库、 并且根据一些 NI 支持文章、我可以提供 DLL 和头文件、您可以使用导入共享库向导提取库函数... 但我 从未尝试过、我不知道 您可能会遇到什么问题、在任何情况下、我可能无法帮助调试这些问题。
如果这不起作用、只要 我们能够获得3.3.1.14的准确 API 文档、我们至少可以解释如何通过 python 的 ctypes.WinDLL 等方法调用 API 函数。 然后、您可以选择您最喜欢的 IPC 方法在 LabVIEW 和 python (套接字服务器、管道等)之间进行通信。 它有点像 klodge、但它确实起作用、 而且这种方法也可以用于绕过 x86/x64调用限制。
我会随时为您发布...
此致、
Derek Payne