This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:有关电源电压的问题

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702QML-SP, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194928/lmh6702qml-sp-question-about-supply-voltages

器件型号:LMH6702QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMH6702

我对这个航天级 IC 的电源电压有疑问。

数据表将+Vcc 指定为+5V、将-Vcc 指定为-5V。

是否可以在+Vcc =+10V 和- Vcc = 0V 的条件下操作运算放大器?

感谢您考虑我的技术问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    建议的工作条件是使用电源轨、从而使总电源电压为10V 至12V。  这在表中被写为+/-5Vdc 至+/-6Vdc;放大器不关心电源电压是-5V 至5V 还是0V 至10V、甚至-3V 至7V。  重要的值是电源之间的电压。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    衷心感谢您的回复、这对我们的设计非常有帮助。

    我还有一个关于电源电压的问题:运算放大器可以承受的最小电源电压是多少?

    是否符合+/- 2.5 VDC 电源电压的规格?

    感谢您考虑我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我不了解 LMH6702QML-SP 数据表中的共模输入电压范围和输出电压范围规格。 当您查看标准 LMH6702的数据表时、您会注意到、在电源电压为+/-5V 且增益为2V/V 的情况下、输入电压范围限制为+/-1.9V 这意味着输入电压必须与电源轨保持3.1V 的距离。 从这个角度来看、不可能提供+/-2.5V 的电源电压。

    另一方面、当您增加增益而不需要更高的输入电压时、您必须考虑输出电压也不能一直到电源轨。 电源电压为+/-5V、增益为2V/V 且负载为100R 时的最大输出电压为+/-3.2V。 这意味着输出电压必须与电源轨保持1.8V 的距离。

    因此、建议的电源电压范围"+/-5V 至+/-6V"(请参阅 LMH6702QML 数据表的第2页)是合理的。

    请记住、该运算放大器的起始时间为2002年。 当时、大多数高频运算放大器已经针对+/-5V 电源电压进行了设计和优化。 只有最新的高频运算放大器才允许在更宽的范围内改变电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我支持 Kai 的详尽评论;请注意器件和功能的时代、因为我们最新器件的一些更新流程允许更大的电源电压差异以及其他优势。  如果您有任何疑问、请重新连接。

    最棒的

    阿尔茨