This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:输入开关泄漏

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194184/pga280-input-switch-leakage

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好、TI、

输入开关(A1/A2和 B1/B2)的关断状态泄漏电流是否有任何数据或规格?

我想将它们连接到非常高的阻抗输入、以便使用电流源进行断线检测、但当它们不电路(关闭)时、我需要知道它们可能泄漏到我的信号路径中的量。

25°C 时的数据会有所帮助、但整个温度范围内的数据会更好。

谢谢、

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    [报价 userid="314116" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194184/pga280-input-switch-leakage "]是否有关于输入开关(A1/A2和 B1/B2)关断状态泄漏电流的任何数据或规格?[/quot]

    我在我们的数据库中找不到数据。 我可能需要询问设计人员。 您需要了解多路复用器块中输入阻抗或泄漏电流的接近程度?  

    在大多数多路复用器上、当开关处于闭合或断开状态时、输入电容几乎相同、或者至少处于相同的数量级。  ‘s,在开关断开时,输入电容也很可能在~10s 的皮法范围内。  由于 PGA28x 提供大于1GΩ Ω 的极高阻抗和±2nA 范围内的低输入偏置电流、我倾向于认为、处于打开位置的开关也会表现出低泄漏。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    与泄漏电流相比、我更不关心输入电容、只要电容不是太高-这是我所期望的。

    我将处理一些具有高输入阻抗的极低电平信号、因此我在计算皮安数。  因此、我在 PGA280前面有非常低的 IB 缓冲器。  几纳安电流会对我的信号产生很大的不利影响。  我希望开关上的关断状态泄漏是+/-2nA 输入偏置的一小部分。

    如果您能从设计人员那里获得任何信息、这将非常有用。  再说一次、我对整个温度范围非常感兴趣。

    如果我不得不这样做、我会将一个低泄漏模拟开关与 PGA280开关串联、以减少关断状态下的泄漏、但我不希望在不知道是否确实有必要的情况下将器件投入设计中。

    感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请给我们几天时间、我将了解我是否能够为您提供信息。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我联系了 PGA280的设计人员、但我们仍然没有数据直接回答您的问题。   

     GΩ PGA280的多路复用器输入块、ESD 二极管位于多路复用器开关之前、并且始终有一些导通/关断开关连接到输入端、我认为假设泄漏多路复用器关断阻抗比1 μ A 要好很多、这是非常安全的。  

    由于您的应用正在寻找多路复用器关闭位置的泄漏电流小于10s pA、因此 PGA280的输入阻抗无法满足超低泄漏电流要求。 通过多路复用器开关前面的 ESD 二极管的泄漏电流可能决定25°C 和过热条件下的泄漏电流水平。 根据您的应用、PGA280在泄漏电流方面不太可能满足<10s pA 的要求(除非 PGA280组装有超低泄漏 ESD 二极管、这对于多路复用器开关而言不太可能)。  PGA280设计采用了2009年之前的 IC 工艺。  

     

    例如、我们的高性能 OPA192精密运算放大器之一、其输入偏置电流大约在 ±5pA (25C)至 ±20pA 范围(过热)内、这是运算放大器的输入。 输入偏置电流可能由输入端模拟前端的 ESD 二极管决定。  

    请查看 OPA3S328、看看它是否符合您的开关要求。  OPA3S32833具有超低输入泄漏电流。 该运算放大器具有3个内部增益开关、在25°C 时、这些开关的泄漏电流仍处于5-10pA 的水平。 它可能符合您的应用要求(我猜)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond