输出噪声约为20mVpp 是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Msatsugu、
AMC1311的输出提供差分信令。 因此、通过使用连接到 AMC1311输出的差分放大器或使用具有差分输入的 ADC 来消除共模噪声。 由于两个输出信号都相互减去、因此消除了两个输出上的共模噪声。 这就是差分信令(也称为平衡信令)的工作方式。
另请参阅此应用手册:
将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (修订版 A)
Kai
大家好、Msatsugu、
[引用 userid="552202" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194693/amc1311/4508589 #4508589"]我希望查看我发送给您的黄色波形,您将看到使用差分探头在输出端观察到的输出信号噪声为20mVpp。显示的绿色曲线是什么?
由于输入和输出之间存在隔离栅、480MHz 载波和625kHz 的选择频率、因此很难执行输出噪声电压测量。 具体取决于示波器接地引脚的确切连接位置以及如何处理 AMC1311的输入和输出接地。 在测量过程中、借助 Y 电容等电容在两个输入接地之间建立一条 HF 路径会有所帮助。 不过、在测量过程中连接 Y 形电容器时、应满足所有安全要求。
此外、我还会在 AMC1311的输出端直接添加一个陡峭的100kHz 低通滤波器。 如果不使用该低通滤波器、即使使用差分探头、上述 HF-EMI 也可能会导致大量的混叠伪影干扰测量。
Kai