This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:高输出噪声

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194693/amc1311-high-output-noise

器件型号:AMC1311

输出噪声约为20mVpp 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AMC1311

    输出噪声大约为20mVpp。这是正常值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用英文发布您的 AMC1311查询-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AMC1311‘台上,每个输出的 VOUTN‘’VOUTP 具有大约20mppV 的噪声。

    II 认为与数据表值相比、该噪声过大。

    你认为这是正常的吗?

    μVRMS 噪声 VIN = GND1、BW = 100kHz 220 μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Togasaki-San、

    AMC1311的输出级中有一个斩波器、在该斩波器中、您可以在将 VOUTp 或 VOUTn 单独接地时看到大约625kHz 的一些纹波。  以差分方式消除噪声。  这是您看到的吗?  您能分享一张 O'Scope 屏幕快照吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    示波器波形将就绪。
    您说噪音将被消除。 如何取消? 我使用差分探头观察"VOUTN"和"VOUT"、但存在噪声。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 VOUTp 和 VOUTn 上的噪声具有相等的振幅和相反的相位、它将在末尾抵消  分享您的照片、我们将了解情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    これらの波形が問題の解決に役立つことを指摘しています μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Msatsugu、

    AMC1311的输出提供差分信令。 因此、通过使用连接到 AMC1311输出的差分放大器或使用具有差分输入的 ADC 来消除共模噪声。 由于两个输出信号都相互减去、因此消除了两个输出上的共模噪声。 这就是差分信令(也称为平衡信令)的工作方式。

    另请参阅此应用手册:

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (修订版 A)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    我想让您看看我发送给您的黄色波形、您将看到使用差分探针在输出端观察到的输出信号上有20mVpp 的噪声。 这意味着它上有正常模式噪声。 这显然是由 AMC1311引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Msatsugu、

    [引用 userid="552202" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194693/amc1311/4508589 #4508589"]我希望查看我发送给您的黄色波形,您将看到使用差分探头在输出端观察到的输出信号噪声为20mVpp。

    显示的绿色曲线是什么?

    由于输入和输出之间存在隔离栅、480MHz 载波和625kHz 的选择频率、因此很难执行输出噪声电压测量。 具体取决于示波器接地引脚的确切连接位置以及如何处理 AMC1311的输入和输出接地。 在测量过程中、借助 Y 电容等电容在两个输入接地之间建立一条 HF 路径会有所帮助。 不过、在测量过程中连接 Y 形电容器时、应满足所有安全要求。

    此外、我还会在 AMC1311的输出端直接添加一个陡峭的100kHz 低通滤波器。 如果不使用该低通滤波器、即使使用差分探头、上述 HF-EMI 也可能会导致大量的混叠伪影干扰测量。

    Kai