This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311BQDWVRQ1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196630/amc1311-q1-amc1311bqdwvrq1

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV316-Q1

我想了解一下 AMC1311BQDWVRQ1和 TLV316QDBVRQ1 SPICE 模型。

对于 AMC1311BQDWVRQ1,SPICE 模型是否包含数据表中所述的最小值和最大值(以下是 SNIP)的所有变化?

 

对 TLV316-Q1模型也有类似的查询。 请尽早通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagruti、

    SPICE 模型通常仅包含典型的数据表规格。 有时参数可能略高于或低于典型值。 还请记住、并非所有参数都可以进行仿真。 Sommetzimes Spice 模型本身在标题行中包含有关模拟什么参数以及不模拟什么参数的信息。

    例如、当您希望仿真偏移电压的最小和最大规格下的行为时、可以向一个输入添加一个串联的外部偏移电压源。 当您想要模拟输入偏置电流时、您可以添加从信号接地连接到输入引脚的小电流源。

    Kai