This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:关于输入引脚(IN+和 IN-)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196520/tlv7011-about-input-pins-in-and-in-

器件型号:TLV7011

您好!

TLV7011输入引脚(IN+和 IN-)的绝对最大额定值定义为"VE-0.3V"至"6V"。

当 VCC 和 VEE 之间的功率未上升(VCC 和 VEE 之间为0V)时、这是否适用?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    感谢您的联系。 是的、输入可以高达6V、而不会损坏比较器、与电源电压无关。