This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 额定值(P/N:TL3472IDR)

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9352, TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196212/esd-ratings-p-n-tl3472idr

主题中讨论的其他器件:TLV9352TL3472

大家好、好。

P/N:TL3472IDR

我正在为此零件号创建交货规格。
客户是 Panasonic 公司。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表为 SLOS200G−1997年10月−2003年7月修订。)

此致、
Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田-圣

    数据表未指定、但 TL3472CD (相似芯片但不同的 BOM)的样本数据通过了3kV HBM 和2kV CDM。 我是否可以建议 TLV9352的性能优于 TL3472并具有指定的 ESD 额定值?

    ►器件型号

    TL3472

    TLV9352

    制造商

    TI

    TI

    通道计数

    2.

    2.

    与范围间的关系

    4V 至36V

    4.5V 至40V

    GBW (MHz)

    4.

    3.5.

    µs 率(V/μ s)

    10.

    20.

    Vos 最大值@ 25oC (mV)

    10.

    1.8

    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC)

    10.

    1.5

    轨到轨

    输入至 V-

    输入到 V-、输出

    Iq 典型值(mA)

    3.5.

    0.65

    VN (nV/√Hz)

    49

    15.

    ISC 典型值(mA)

    27.

    60

    偏置电流(典型值)(pA)

    100000

    10.

    工作温度(°C)

    -40至105、0至70

    -40至125

    可用封装

    PDIP-8、SOIC-8

    SOIC-8、SOT-23-THIN-8、TSSOP-8、VSSOP-8

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    客户表示使用 TL3472IDR。
    因此、我们需要 TL3472IDR 的 ESD 测试结果。
    您是否执行了 ESD 测试? 还是还没有?
    如果替换类似的器件型号、有哪些相似之处?
    请您解释以上内容吗?

    此致、
    Yamada Migaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    我们没有 TL3472IDR 的 ESD 测试结果。 我提供了一个相似的封装和同一器件、以提供 ESD 额定值的预期值。 该器件没有 ESD 额定值、只是采用不同封装的同一器件的采样数据。

    最棒的
    Jerry