主题中讨论的其他器件:INA186
您好!
我对 INA186A1QDCKRQ1的使用有一个问题、如图所示。 我们将 GND 设置为分流器的正极。 这意味着分流器负极的电势将低于 GND。 共模电压也将变为负值。 是否有风险?
(P.S.最大负载电流为20A、分流电阻为0.002 Ω)。
感谢您的支持! 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Karl、
那么、这是一个低侧应用吗? 分流器的内侧实际连接到系统接地。
我不确定这是您目前拥有的稳健电路。 INA186 GND 引脚电压似乎会随 Vshunt 变化。 我假设有一个测量输出电压的 MCU、并且该 MCU 的接地连接到系统接地。 因此、INA186和 MCU 的接地端似乎会根据 Vshunt 变化、从而在测量中产生可变偏移。 解决此问题的唯一方法是使用差分 ADC、该 ADC 将测量 OUT 引脚和 INA186 GND 引脚之间的差分电压、而不是单端 ADC
下一个问题是 INa186设置为测量负分流电压、因此 Vout 将随着负载的增加而降低。 这意味着您无法将 REF 引脚设置为 GND、否则 OUT 将仅饱和至 GND 轨。 为了测量 Vshunt <0、REF 必须>0、至少为 REF = 40mV*20 + 0.1V = 0.9V。 因此、当负载= 0时、Vout = 0.9。 负载= 20A 时、Vout =-40mV*20 + 0.9V = 0.1V。 保持 V_REF >0.9V 将确保 Vout 始终处于其最佳线性区域(请参阅增益误差规格、其中测试条件从 GND+0.1V < Vout < Vs-0.1V。
另一个选项是仅将 REF 设置为 Vs。这与将 REF 设置为 GND 相同。 唯一的区别是、零电流输出电压(VZL、请参阅数据表规格表)具有更大的可变性。 当 REF=GND 且负载=0A 时、Vout 最大值= 10mV、但当 REF=Vs 时、Vout 最小值= Vs-40mV。 实际情况可能会更糟、因为在 Vin 超过最大满量程范围的情况下测试了摆幅至轨规格、所以 Vout 会饱和/满贯进入其 Vs 轨。
希望这一切都有所帮助。
最棒的
Peter
您好、Peter、
非常感谢您的支持!
是的、这是一个低侧应用、系统 GND 连接 INA186的 IN+、如下图所示。

在这种情况下、INA186未设置为测量负分流电压。 现在使用时没有负电流。 该电路可实现所需的效果、并在测试后具有正常功能。 只有共模电压低于 GND、但不超过 GND-0.2V 的范围。 那么、这种使用是否有任何风险?
[引用 userid="280105" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195626/ina186-q1-ina186a1qdckrq1-common-mode-voltage/4508315 #4508315"]下一个问题是 INa186设置为测量负分流电压、因此 Vout 将随着负载的增加而降低。 这意味着您无法将 REF 引脚设置为 GND、否则 OUT 将仅饱和至 GND 轨。 为了测量 Vshunt <0、REF 必须>0、至少为 REF = 40mV*20 + 0.1V = 0.9V。 因此、当负载= 0时、Vout = 0.9。 负载= 20A 时、Vout =-40mV*20 + 0.9V = 0.1V。 保持 V_REF >0.9V 将确保 Vout 始终处于其最佳线性区域(请参阅增益误差规格、其中测试条件从 GND+0.1V < Vout < Vs-0.1V。[/引述]