This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:复合音频放大器

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA564, BUF634A, OPA1656, BUF634, THS6012, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196023/opa564-composite-audio-amplifier

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件:OPA1612BUF634AOPA1656BUF634THS6012TPA6120A2

在功率 放大器、尤其是耳机放大器中使用复合设计、在音频行业中最近变得越来越流行。 在许多情况下、超高性能音频运算放大器(例如 OPA1612)后跟高电流放大器(例如 OPA564)。 这两个放大器设计用于前馈/后馈类型网络。 这将带来世界最佳性能: 超低 THD、低噪声和高电流。

T/I 是否有适用于此类音频放大器的参考设计? 或者可能是一篇关于使用复合放大器进行设计以实现全面顶级性能的技术文章?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我们没有特定于 OPA1612和 OPA564的复合音频放大器参考设计。  但是、在复合放大器配置中、BUF634A 是一款常用的输出缓冲器。  

    BUF634A 可作为开环缓冲器进行连接、并与输入端的低噪声、低失真放大器配合使用、从而闭合输入音频放大器周围的反馈环路。  例如、下面是一个建议的复合放大器电路、该电路使用 OPA1656和 BUF634A 来驱动耳机和小型扬声器、从而提供低噪声和低失真。

    您可以在以下数据表中找到有关 OPA1656和 BUF634A 的更多信息:

    OPA1656:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1656.pdf

    BUF634A:

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634a.pdf

    谢谢、此致、

    Luis

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。 BUF634是一款单端器件。 T/I 是否有用于驱动高电流音频运算放大器同相输入的类似复合器件(如 OPA564)的应用手册? 如果没有、我是否会将运算放大器复合反馈环路视为类似于 BUF 单端设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时尚的 Josh、我曾在一系列音频 Express 文章中对此进行过介绍、此处列出了全部内容- BUF634A 已被点亮了一段时间、我认为这里显示的部件将会更好、 AudioXpress 有一次说他们会将所有这些内容作为 pdf 格式提供而不订阅、但我认为他们没有。  

    e2e.ti.com/.../6685.Summary-artilce-list-for-AX-series.xlsx

    下面是使用 OPA1612和 THS6012模型但使用 TPA6120A2的第16条、该条采用相同的芯片但封装更小(但没有 TINA 模型?)  

    e2e.ti.com/.../Very-Low-Distortion-Composite-with-OPA1612-and-THS6012-AX_2300_16-Dec-24_5F00_2020.docx

    我想可能是我为此创建的最后一个 TINA 文件、我模糊地回忆一下、在这里、我们还需要处理 THS6012的噪声模型、  

    e2e.ti.com/.../Initial-composite-OPA1611-plus-THS6012-compensated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您能澄清一下吗;单端意味着单端电源、对吗?  或者、您正在寻找差分输出(类似于桥接式负载配置)?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUF634具有单端输入。 它不是具有两个输入(inv 和 non-inv)的运算放大器。 我的问题是使用运算放大器的一个输入和前馈方法。 我认为它应该可以正常工作、因为功率运算放大器的另一个输入将位于反馈环路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、感谢您提供这些链接。 非常乐于助人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊 、我明白您的意思。    是的、中的 OPA564可以在复合放大器环路中工作、它实际上在复合环路增益改善之前具有相当好的 THD、这甚至可以通过更多环路增益进一步提高。   

    Michael 的文章"极低失真复合材料..." 提供了一些有关在复合环路中配置 THS6012的良好反馈-类似的原理也适用于 OPA564。  不过、我们没有任何直接采用 OPA564的配套资料。  

    您需要多少输出电流?  我只熟悉高达~200mA 的耳机用例。   

    此致、
    Mike