This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196198/amplifier-selection

主题中讨论的其他器件:OPA3S328

您好、E2E 论坛、

你好。

我有0-5mV 的模拟信号。 您能否推荐放大器将其扩展至以下范围中的任何一个:0-125mV、0-5V 和0-500mV (以最简单和噪声最低的为准、如果需要、可以考虑其他范围)?  

背景-我有一个压力变送器(https://www.omega.co.uk/pptst/PX61C1.html)、希望在高真空应用中使用它进行测量。 我们使用美国国家仪器 DAQ 并可访问 NI-9219 (https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-9219-specs/page/overview.html)、但是、DAQ 和传感器可以读取的最小压力阶跃为 1.03E-02 mbar。 因此、低于此值的压力读为 零。  

我希望 在0-5mV 信号上使用放大器、以匹配可用 DAQ 的测量范围。

 此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA3S328是一个很好的选择:

    https://www.ti.com/product/OPA3S328

    该器件具有两个快速趋稳的高精度放大器、可驱动 SAR ADC 以及集成开关、能够切换到多种增益配置。

    请告诉我这是否与您的想法一致。   

    此致、
    Mike