This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2120:LMH2110和 LMH2120的动态范围

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2110, LMH2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196241/lmh2120-dynamic-range-of-lmh2110-and-lmh2120

器件型号:LMH2120
主题中讨论的其他器件:LMH2110

您好!

数据表显示 LMH2110的动态范围为45dB、LMH2120的动态范围为40dB。

但是、比较下面的电压斜率图、LMH2120似乎具有比 LMH2110更宽的动态范围。

您能解释一下这两款产品之间动态范围的差异吗?

                    LMH2110                                                                                                 LMH2120

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH Shin、您好!

      没错、在1900MHz 下、LMH2120的动态范围比 LMH2110大。 在数据表标题中、40/45dB 的动态范围表示检测范围。 但是、动态范围通常定义为一致性误差小于1dB 的输入功率范围。 它也会随工作频率而变化。 您需要参阅数据表中的电气特性表、以准确估算每个频带的动态范围。 以下是1900MHz 的值:

    LMH2110:


    LMH2120:

    您还可以从误差图中进行相同的测量:


    LMH2110                                                              LMH2120

    谢谢、此致、

    Hrudday Kumar