This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:Bal 引脚未连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LF411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197340/lf411-bal-pins-unconnected

器件型号:LF411

大家好、

我需要对项目使用 LF411放大器(即无法更换)。 我找不到有关平衡引脚(即引脚1和5)的大量信息。

如果不需要修整输入失调电压,是否可以使平衡引脚保持未连接状态?

如果未连接平衡引脚,应期望输入失调电压是多少?

最棒的

Didier Negretto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Didier、您好!  

    欢迎使用 e2e:)  

    将其保持断开状态、不要将任何东西连接到焊盘。 这些引脚可以将噪声注入输入级、因此请将"噪声"器件或信号远离引脚1和5、以便它们不会耦合。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Didier、

    [引用 userid="553069" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197340/lf411-bal-pins-unconnected "]我找不到有关平衡引脚(即引脚1和5)的大量信息。[/quot]

    您可能希望查看 National Semiconductor 的原始数据表:

    e2e.ti.com/.../lf411_5F00_original_5F00_ns.PDF

    [引用 userid="553069" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197340/lf411-bal-pins-unconnected "]如果未连接平衡引脚,则应预期输入失调电压是多少?[/quot]

    您将看到数据表中指定的输入失调电压。

    Kai