This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:单效应测试报告

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197351/lmp7704-sp-single-effects-test-report

器件型号:LMP7704-SP

我看到 SE见 报告已张贴。 在快速阅读后、我看到了一些小拼写错误。 看起来只执行了两个 SEL 运行、不清楚它们是否位于器件的两个单独样本上。 要求在特定偏置/LET 下至少通过三个样本以声明器件 SEL 抗扰性难道不是更常见的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

     SEL 的实际样本大小大于2。 报告中仅记录了两个装置的数据供使用、但我们也在会话期间测试了多个其他装置。 使用了双电源(+/-6V)。 最后的器件计数至少为 n=4、其中包括一个在85MeV/12V 条件下进行测试的器件、作为 IRAD 工作的一部分、至少运行12次。 在设置测试期间(n=2)、在使用+/-1.35V 电源的85mev 时未观察到 SEL。

    我看到了您对其他问题的反馈、包括图标签。 我正在进行这些更改、以提高报告的清晰度。

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应和澄清。