请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA180-Q1 主题中讨论的其他器件:INA180
大家好、团队、
您能否在应用电流感应和电阻时检查 GAIN4是否正确
(现在它们使用增益4进行设置)
INA180A1QDBVRQ1 (IC6适用):R84、R85 100K 电阻
INA180A3QDBVRQ1 (IC6适用):R84、R85 120K 电阻
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jimmy、
我不理解这里的问题。 它们是否尝试改变此处器件的增益、或者是否将 R84和 R85安装为保护电阻器?
我在您提出的原理图中看到了几个问题:
-它们在 Vs 引脚上没有去耦电容器。 这是最佳做法、应出现在电路上
-如果 R84和 R85确实是100k-120k,则器件很可能无法正常工作。 请查看数据表中的以下摘录:
对于这些值、注入的增益误差是
INA180A1@100k:98.8%
INA180A3@120k:99.17%
实际上、由于这些电阻器、这些值将无法使用。 这些电阻器的放置从根本上改变了器件的增益。 对于 INA180、它们需要保持在10Ω μ s 以下:
如果它们尝试改变器件的增益、也不建议这样做、因为器件的内部电阻器不会修整为绝对值。 它们相互修整、因此绝对值可能波动高达+/-20%。