This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:我的客户对 OPA211AIDR 和 OPA211IDR 有疑问

Guru**** 2811925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196291/opa211-my-customer-has-questions-about-opa211aidr-and-opa211idr

器件型号:OPA211

您好,Team,

我的客户对 OPA211AIDR 和 OPA211IDR 有疑问、

关于 OPAx211A 和 OPAx211参数的数据表第8,6.6页和数据表第10,6.7页是否相反?

通常情况下、带有的后缀应该更高级、但现在查看数据表的参数、6.7的参数似乎更好。

他想0.15μV 输入温漂=μ V/°C 产品、该产品的型号是否应为 OPA211ID?

(__LW_AT__ 我的客户稍后会发送照片、需要我们帮助确定他使用的产品、我明天会附上照片。)

这对我的客户非常重要、请给出准确的回答、谢谢。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表正确。 A 器件更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    如数据表信息所示、OPA211ID 是提供最高性能的高级器件、而 OPAx211A 是标准级器件。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 和 Clemens

    感谢你的答复。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    谢谢您、我将关闭此查询、如果您有其他问题、请告知我们。

     此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢你的答复。

    您可以关闭此查询。

    此致、

    凯瑟琳