This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:将 Rsense 电阻器更改为 CT

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232, INA228, TMCS1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194268/ina232-rsense-resistor-change-to-ct

器件型号:INA232

大家好、

INA232的客户询问、30A 范围的分辨率在轻负载时可能较差、并且满载时的功耗将过高。

Rsense 部件是否可以更改为 CT IC? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:  

    您是否有 CT IC 的器件型号? 此外、该系统需要测量的低电流范围是多少?

    听起来您仍然需要一个外部分流器、以便 INA232能够测量压降、但有关 CT 以及客户计划如何实施 CT 的其他信息(如原理图)将会有所帮助。

    谢谢、

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cierra、

    客户希望考虑 OCP 使用单向40A CT IC、并且 CT 输出连接到 INA232以替代 Rsense。

    请帮助确认是否可以、谢谢。

    https://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/acs722-datasheet.ashx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    此 ACS722是霍尔效应电流传感器、而不是电流互感器(CT 具有电流输出)。 霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器(例如 INA232)的运行方式类似、它们测量电流并提供比例电压输出。

    我不建议将 ACS722的输出馈送到 INA232的输入端、这样将一个电流传感器馈送到另一个电流传感器没有好处。

    它也不起作用、因为 INA232的最大 Vsense 为81.92mV。 假设 ACS722的 VCC = 3V、根据您在上面突出显示的规格、零电流输出电压将为0.3V 或300mV。

    您应该确定是需要霍尔效应电流传感器还是基于分流器的电流传感器。 请参阅此 TIPL 培训以确定最适合您的选项:5.1磁性电流感应简介

    如果客户不需要隔离、我建议您使用基于分流器的电流传感器。

    您要测量的最小电流是多少? 什么被视为"轻载"? 1mA、10mA、100mA?

    2.在最小电流下所需的精度百分比是多少?

    3.客户可以通过 Rshunt 电阻器耗散多少功率?

    例如、

    如果 Imax = 30A、INA232 Vsense max ~= 81mV、我们可以选择 Rshunt = 2.7m Ω

    功耗= I^2 * R =(30A)^2 * 2.7m Ω= 2.46W

    假设要测量的最小电流 Isense = 200mA

    当 Isense = 200mA、Rsense = 2.7m Ω 时、Vsense 将为0.54mV 或540uV

    失调电压最大值= 50uV (来自 INA232数据表)

    因此、在这种情况下、由于偏移、将出现50uV/540uV * 100%= 9.23%的误差(还有其他误差来源、在较低电流时、偏移误差往往占主导地位。 请参阅 TIPL 培训: 3.1不同误差源简介

    您可以降低 Rshunt 以降低功耗、但偏移导致的误差会增加。 此外、您还可以考虑使用一些具有更高分辨率和精度的数字功率监控器、例如 INA228。 此产品页面上提供了一个总误差计算器、可用于修改分流电阻并快速计算总误差。  

    但是、如果您决定使用霍尔效应电流传感器、我建议使用与 ACS722 SOIC-8封装相同的引脚排列的 TI TMCS1107。 TMCS1101是另一种具有相同 SOIC-8引脚排列和更高精度的选项。 请注意、ACS 具有比例输出、TMCS 器件具有非比例输出。

    谢谢、

    Cierra