This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:PSpice for TI 中的器件模型不会对禁用功能建模

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855, LMH5401, SN74LVC2G66-Q1, LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194974/opa858-device-model-in-pspice-for-ti-does-not-model-the-disable-function

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA855LMH5401SN74LVC2G66-Q1LMH34400

我想使用 PSpice for TI 使用 OPA858和 OPA855对电路进行仿真、但这些模型缺少我们需要仿真的禁用功能。 是否有可对 DISABLE 引脚建模的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    没有已建模禁用功能的替代模型。  通常不  会对放大器的关断/禁用/断电功能建模。  数据表中有关输入和输出阻抗以及禁用的电压阈值和时序的信息提供了足够的信息来了解禁用操作的使用。  请使用 SPICE 模型来仿真放大器在"启用"时的特性和行为;要禁用、请使用数据表信息。  禁用放大器时、没有太多的性能或信息可供仿真、因此不提供对高阻抗节点进行仿真的能力。   

    如果您对了解禁用功能有疑问、我很乐意回答您的其他问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的快速响应。 实际上、有一些放大器模型可以对禁用功能进行建模。 用于 LMH34400和 LMH5401的 TI 模型 PSpice 对禁用功能进行建模。 在我们的情况下、我们需要对禁用功能进行仿真、以评估系统的行为。 我可能会使用 TI SN74LVC2G66-Q1等模拟开关来仿真 OPA858和 OPA855放大器的禁用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个相关的问题。 OPA858数据表指出、当/PD 引脚为低电平时、输出处于高阻抗状态。 在断电状态下、输出引脚是否仍然连接到器件的反馈引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    抱歉;我拒绝将 LMH34400包含在我的回答中、因为环境光消除电路"不可显示"。  我正在研究 LMH5401模型中如何提供禁用/断电功能。  我还粗略地看一下您提到的模拟开关;我相信您可以合理地实现一个电路、以"指定"放大器的阻抗特性。  我本人没有这样做,因此,看到我们的结果将是一场冒险。  请随时更新。

    至于您的第二个问题、我将查看具体细节以进行确认。  请留出一点时间与团队成员进行核实。

    谢谢你。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我仍在研究我对 OPA858的断电建模建议是什么;但是、我有一个对您的第二个问题的答案:

    OPA858内的 OUT 和 FB 之间的连接是一种金属层连接;它是物理连接且简单、没有开关或在 PD 期间断开连接的方法。  请考虑并预计放大器的工作方式应符合器件内部对 OUT 和 FB 物理短路的理解、并在器件金属层上选择实施方案。

    最棒的

    阿尔茨