This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:向运算放大器输入添加 TVS 二极管

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197799/tlv9302-adding-tvs-diodes-to-op-amp-inputs

器件型号:TLV9302

您好!

 

我有一个简短的问题:通常为运算放大器输入添加 TVS 二极管或其他过保护器件? 我的一位客户正在考虑使用 TLV9302进行此类操作、但他们担心最终可能会引入输入失调误差并降低精度。 他们担心会损坏运算放大器及其馈入的 ADC 输入。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!  

    感谢您在 e2e 上发帖。  

    它们是否希望输入端的外部 TVS 二极管、因为它们希望输入电压超过电源电压?  

    我建议分享数据表的第7.3.1节:  

    TLV930x 可承受高达40V 的最大差分摆幅(运算放大器的反相和同相引脚之间的电压)、因此该器件适合用作比较器或用于具有快速斜坡输入信号的应用。

    如果客户仍然坚决实施 TVS 二极管保护、 我建议二极管的正向电压低于运算放大器 ESD 保护二极管的正向电压(0.7V)、以便电流开始流经外部二极管、而不是内部 ESD 二极管。  

    如果电流流经 ESD 二极管、则需要限制在10mA 以下:  

    与二极管钳位电路的权衡降低了精度、这正是客户所怀疑的。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州