This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:slau502的硬件板

Guru**** 2383650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197523/opa2333-hardware-board-of-slau502

器件型号:OPA2333

大家好、

我的客户想评估 slau502的电路、我们是否有可供分享的硬件板?  

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    [引用 userid="461359" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197523/opa2333-hardware-board-of-slau502我们是否有可共享的硬件板?  [/报价]

    我已检查 TI 样片商店、slau502 EVM 不再可用。  

      如果您能够将 SMD 器件焊接到 perfboard 或 SMD 分线板上、电路可能会组装在试验电路板上。 随附的是仿真、可帮助您排除电路故障。   

    注意:请确保根据应用手册将 R5配置为1kΩ μ V、其中相位裕度约为65度。  


    e2e.ti.com/.../OPA333-slau502-Iconst-02172023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond