This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2381:TLV2381IDBVRG4的静态电流测量

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7211-N, TLV7211, TLV3701, TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197745/tlv2381-quiescent-current-measurement-of-tlv2381idbvrg4

器件型号:TLV2381
主题中讨论的其他器件:LMC7211-NTLV7211TLV3701TLV1811

您好!  

我想测量 TLV2381IDBVRG4的静态电流。 请帮我设置测试设置。

请查看我的原理图

谢谢、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静态电流通过配置为无其他负载电压跟随器的放大器和 VS/2输入电压进行测量。

    但您的原理图显示了比较器电路。 使用实际比较器会更便宜(例如 TLV7211、LMC7211-N、TLV1811)、并且可以节省功耗(TLV3701)。