This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:灌电流

Guru**** 2905420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197601/tlv1811-sink-current

器件型号:TLV1811

大家好、

 该曲线表示不同输出电压下的灌电流,对吧?

那么、这是否意味着随着输出电压下降到0、灌电流将逐渐下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是关于开关、而是关于直流行为。

    实际上、输出负载需要特定的电流、这会导致特定的电压。 当输出驱动为低电平、但必须灌入电流才能实现此目的时、输出和 GND 之间的压降会随着电流的增大而增大。 (MOSFET 的行为与普通电阻几乎相似、但会在大电流下饱和。)

    Ω、当您将一个100k Ω 上拉电阻器 kΩ 到输出时、输出电压将高于使用一个10k Ω 电阻器时的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我知道它是直流行为、

    但它还告诉我们动态行为、

    如果我们逐帧匹配直流曲线。

    例如、如果仅连接输出电容器。

    电压开始由比较器灌入、

    随着输出下降、灌电流将逐渐变小、对吧?

    并最终降至大约100uA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;如果您使用输出对电容器放电、电压将像 R-C 电路中那样下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    说到 RC、

    我是否可以假设曲线的斜率是"R"电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 (当晶体管饱和时、斜率不再是恒定的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    非常感谢。

    我知道它只在 MOS 的线性区域有效。