This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111AIDRCT

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191395/xtr111-xtr111aidrct

器件型号:XTR111

您好、先生、

我们使用附加设计通过 VSP-12V 从0-5V 输入生成0-20mA 电流。

我们根据计算 Iout-10*(Vin/Rset)获得了结果。 适用于0mA - 0mA 和5V-20mA

在2次或3次迭代后、结果 将更改为   

对于0V- 2.6mA 和5V-25mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的,先生。。。

    但我想澄清有关输出电流的问题。

    bcz 我将获得2mA 至25mA、而不是0-20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    负载电阻是多少?  负载电阻是指与 XTR111相同的接地电位"GND_I"吗?  请记住、XTR111是一款三线电流发送器、负载电阻必须与 XTR111的接地电位相同。

    XTR111需要最低顺从电压。  XTR111本身需要比电源电压 VVSP 低2V 的最低合规电压。 此外、第3页的脚注(4)指出 XTR111最小顺从电压受(+VVSP -2V)+ VDS 限制、其中 VDS 是外部 P-FET 晶体管线性运行所需的外部晶体管漏源极电压。  我们还需要考虑 输出路径中任何串联电阻的压降、电流路径上的外部二极管/钳位导致的压降。  请参见下图。

     多少个 PCB/器件显示此行为? 您是使用电流表测量电流、还是使用负载电阻器上的电压测量电流?  请提供显示负载电阻和负载电阻接地连接和/或电流表(或电压表)连接的原理图或图。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191395/xtr111-xtr111aidrct/4490623 #4490623)]负载电阻是多少?  [/报价]

    负载电阻为220欧姆。

    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191395/xtr111-xtr111aidrct/4490623 #4490623)]负载电阻是否与 XTR111相同的接地电势"GND_I"?  [/报价]

    是的。 GND_I 是负载电阻器的接地电位。

    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191395/xtr111-xtr111aidrct/4490623 #4490623)]有多少 PCB/器件显示了这种行为? [/报价]

    同一电路板中的两个器件显示了此行为。  

    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191395/xtr111-xtr111aidrct/4490623 #4490623"]您是否使用电流表测量电流或负载电阻器上的电压?

    我们用于验证设计的两种方法。 我们将使用电流表来测量电流。

    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191395/xtr111-xtr111aidrct/4490623 #4490623"]请提供显示负载电阻和负载电阻接地连接的原理图或图,

    还有一件事。 如果我们 没有临时将散热焊盘连接到 GND_I。 设计中是否出现任何功能错误?

    请澄清...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    是的、您回答正确。  散热焊盘必须连接到 GND 以确保内部 XTR111电路正常运行和偏置。  如果散热焊盘未连接到 GND、则会出现问题。  请参阅下面的内容。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...

    在我的设计中、我在同一电路板上使用 XTR111设计的8通道。

    所有器件均在没有散热焊盘的情况下连接到手工焊接问题的 GND_I bcz。

    CH-1 显示了我的测试阶段开始时的 Iout-2mA 至26mA、然后我更改了 XTR111 IC、现在它运行良好。

    CH-2- 对于3次或5次迭代、我在本设计中得到0mA 至20mA、之后我无法获得电流输出、我们观察到 XTR111 IC 引脚2和3显示连接短路

    CH-7-对于3次或5次迭代、我在该设计中得到0mA 至20mA、之后它显示了 Iout-2mA 至25mA 的电流。

    其余通道工作正常。

    我要连接我的设计、请验证。

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_8Channels.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    为了避免出现问题、请将之前测试过的所有 XTR111器件替换为外露散热焊盘悬空的全新器件、并在所有新 XTR111器件中进行测试之前确保散热焊盘接地。  当散热焊盘断开连接时、这些器件可能已暴露在不正确的内部偏置和/或高于最大额定值的电压下。  

    更换 XTR111器件后、请确保电路板再次经历正确的磁通清洁过程。   磁通通常被捕获在 IC 下方、在这里、磁通可能会形成不良的寄生电容和电阻。  这些寄生元件可能会在电路上产生过多的泄漏电流/漂移、从而因磁通污染而导致误差。 请咨询相应的助焊剂制造商或电路板组装分包商、因为正确的助焊剂去除可能需要使用基于洗涤剂的清洗程序。  对于我们的实验室 PCB 原型、我们使用去离子水、超声波洗浴15分钟、然后使用75°C 烘箱烘干30分钟。 正确的 PCB 清洁过程将取决于磁通。 键入您使用的内容。  

    除了未连接的散热焊盘问题之外、不同通道之间的差异在原理图中没有显示。  但是、如果您愿意、我们可以查看电路板布局光绘文件。   

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生...
    使用散热焊盘连接完成新电路板后、我将更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    谢谢、我们将等待您的更新

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    如果您有其他问题、请告知我们。  如果此主题在几周后被锁定、请随时打开新的查询。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们希望将我们的数据分享给您、以便验证与上述查询相关的设计、

    您能否向我们分享您的个人邮箱 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    根据您的请求、我将通过私人对话与您联系。  

    谢谢、此致、

    Luis