Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您好!
客户询问" TRF37A73IDSGR 的增益随温度的变化"。 温度范围为-20°C 至60°C
客户表示可以使用仿真代替实际数据、所以我使用 TINA-TI 对其进行了测试、看起来不会随温度的变化而变化。
仿真模型能否处理温度变化?
模拟数据:满贯256
此致、
Hiroshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hrude-San、
只有918MHz 和919.2MHz 两个频率没有调制。
客户的其他查询。
增益温度变化的典型值为1dB、但您能估计变化的最大值/最小值吗?
不需要保证值。 可以猜到。
如果可能、如果您能根据设计数据和质量控制信息向我提供一些建议、我将不胜感激。
客户希望了解其产品的理论温度变化。
很抱歉给您带来不便、但感谢您的支持。
此致、
Hiroshi
Hiroshi 您好、
由于数据表中没有关于室温下芯片间的最大增益变化与温度和增益变化的规格、因此您只能猜测。 我猜是这样的:由于电源电流可以从55mA 变为65mA、这表示大约1.5dB 的变化、我想在室温下、芯片间的增益可能会相差约+/-1.5dB。 加上从图2保守估计的+/-0.5dB 变化、我预计总增益变化高达+/-2dB。
但再说一次、这只是一个疯狂的猜测! 如果我想知道实际增益变化、我会从不同的供应商处购买几块芯片、并在烤箱中进行一些测量。
Kai