This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:BUF634P 输出中的毛刺脉冲

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196336/buf634-glitch-in-the-output-of-buf634p

器件型号:BUF634

尊敬的团队:

我将 BUF634用于我的应用。为了进行测试、我制作了一个原型板(手工焊接)。下面给出了该板。

我证明提供的电源为+15V 和-15V、衰减为10uF。

我的输入是直流偏移和33Khz 频率的方波。请参阅下面的 I/P 图。

在缓冲器的输出端连接了一个10pF 的电容、当我观察到输出端的波形时、可以看到上升沿和下降沿的毛刺脉冲。

我想知道发生这种情况的原因。

请参见下图。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会达到压摆限制、请尝试对输入信号进行低通滤波以降低其边沿速率、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的信号为33Khz、我将 BW 设置为180Mhz (30MHz 至180MHz)。

    请问这里是如何发生转换问题的。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大您的输入信号并找到其 dV/dT、然后与 BUF634 SR 进行比较。 此外、您实际上应该使用 EVM 板来降低电源线上的寄生效应、这样快的手工布线会导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、会检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    对于新设计、建议使用 BUF634A、这是一款具有升级功能的直接替换器件。

    当您能够调查 Michael 的建议时、请告知我们。  此外、如果您需要帮助、我可以帮助您订购 EVM。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我测量了我的源(Tektronix Function Gen)的压摆率。请参阅下面的内容

    它将以38mV/s 的速度运行

    如果我进行转换、我将得到38V/us (请确认)。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    不要感到冒犯、但如果 BUF634坐在简单的试验板上、则无法进行具有代表性的测量。 µs 这种超快2000V/μ s 缓冲器时、必须使用实心接地层。

    另一个问题是电缆端接。 您必须在 BUF634的输入和输出端提供正确的电缆终端。 BUF634必须最靠近输入和输出连接器。 否则、您可能还需要在连接器和 BUF634之间提供微带或带状线技术。 如您的设置所示、简单的长厘米导线不会达到这一目的、可能会产生完全奇怪的结果。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您的建议对像我这样的新手来说总是很有价值的。我永远不会冒犯您。

    我想知道电缆终端是什么意思。

    我是否需要在缓冲器的输入端保持50欧姆的串联电阻。

    Michael 告诉我测量输入源(函数发生器)的压摆率。我将其放入文章中、或许我知道它是正确的

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    使用 BUF634 (A)需要了解高速布局技术和术语。  首先、我们来看看  份有关高速布局的 TI 文档。  端接是指迹线的特性阻抗以及缓冲器输入和任何连接器/连接电路上存在的阻抗。  第1.3.2节是在链接的文档中了解终止情况的良好开端。  

    将 BUF634 (A)的输入端接至选择不良或波动的阻抗将导致不良行为。  大多数 TI 产品数据表包括电气特性说明以及对可用选项有不同影响的图形。  许多数据表也包含简短但相关的布局部分。  

    虽然快速获得结果、但高速缓冲器的性能板/原型板设置的结果将不正确、奇怪和/或误导。  我建议 使用 BUF634AEVM 进行缓冲器评估、或在 PCB 上使用高速布局原理。  如果您不熟悉 PCB 设计或高速器件设计、可从 PCB 供应商和教育资源在线获取其他强大的资源。   

    如果您决定使用 EVM、请给我发送一封私人邮件、我可以帮助您执行该操作。

    否则、请耐心等待您自己和您的设计、因为高速布局和 PCB 设计不是"一日学习"的过程。  Kai 和 Michael 在这方面拥有丰富的经验、但您可能会发现您需要在论坛上离线学习。  我们随时为您提供帮助,但有时我们会分配家庭作业或读数。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    关于 EVM,我将与我的管理人员核实并告知您。

    我的办公室位于印度。希望这不是问题。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我等待您的回复;我将与我的团队确认我的建议。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    信号发生器输出之间的连接(50R 输出!) BUF634的输入必须采用这种方式(仅关注 R4、50Ohm 电缆和 R19、因为这张图片来自另一个线程):

    如果信号发生器提供50R 输出、则它已经包含 R4。 但您必须在 BUF634的输入端和信号接地端(接地层)之间安装50R 电阻器。

    BUF634的输出与示波器的输入之间的连接也是如此。 在这里、您需要将 R4添加到 BUF634的输出。 您需要将示波器的输入阻抗设置为50R。 然后、示波器已包含 R19。

    BUF634必须位于一个实心接地层上、其中去耦电容器被连接至最靠近该实心接地层的位置。 连接器的接地端和50R 电阻器的接地端也必须连接到此实心接地层。 连接器必须最靠近50R 电阻器、50R 电阻器必须最靠近 BUF634。 只有这样、您才有机会看到 BUF634的真实行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢

    此致

    哈里