This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA863:NFC 信号的包络检测

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA615, OPA863, OPA2863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192620/opa863-envelope-detection-of-the-nfc-signal

器件型号:OPA863
主题中讨论的其他器件:OPA860OPA615OPA2863

大家好、

您能帮助解决此问题吗?

我想使用 OPAx863进行 NFC 信号的包络检测。

我在数据表中找到了原理图(图9-3)、但与输入信号(-VBias)相混淆

此外、我是否可以使用推荐的电路对 NFC 信号进行包络检测(13.56MHz)?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    问得好!  峰值检测是钳位电路的用例、其中包含带二极管的运算放大器、也称为'C restore'或'C restore'电路。  从简洁开始、图1中显示的-VBias 电压 9-3通过将交流信号转换为偏置电压、将直流电"钳制"或"恢复直流电"到信号。  对于特定的高速峰值检测器、钳位行为由两个二极管和 VBias 设置。

    虽然您可能有自己的峰值检测参考资料或知识、但有一些 TI 资源和器件包含有关该主题的更多说明:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu155a/tidu155a.pdf

    OPA615和 OPA860是 HSAMP 的直流恢复 IC、它们的数据表中有相关说明。  TI.com 上可能还有其他有关"C Restoration"的 TI 材料、以及其他包络和峰值检测资源。  以下两篇过去的 e2e 文章也讨论了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/617440/envelope-detector

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/550168/envelope-amplifier

    有关电路功能的信息、请参见图 9-3、您的应用带宽似乎包含在 OPAx863器件的建议运行条件中。

    请浏览这些资源、并回答您可能遇到的任何其他问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该电路不是很精确、但应工作:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_opa863.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec 和 Kai:

    请在 Kai 的消息之前、在下面回答我们的客户。

    感谢您对我的查询作出的慷慨响应。

    在研究您的建议时、我首先要解释选择 OPA863的目的。  

    -我计划检测振幅不同的13.56MHz 信号(例如,变化的信息信号可能是人体脉冲或类似的脉冲)。  由于我的输入功率是受限的(+3.3V)、我考虑使用建议的运算放大器的单电源模式。

    - OPA2863还具有两个运算放大器、可用于载波信号的带通滤波和有源峰值检测、如图所示。 数据表的9-3、与 OPA615相比、可减小总芯片面积。

    -另一个考虑因素是我的载波信号幅值太高(大约+/- 15V)、需要在进入运算放大器工作模式之前对其进行抑制。

    对于所有要求、如果您能给我一些深刻的评论和电路建议、我将不胜感激。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     请传递 Kai 的消息和图9-3的仿真。  

     由于此设计将是单电源、因此变化的输入信号电平是否发生了偏移? 即使如此、在整个设计中、信号必须偏置到放大器输入和输出电压范围内的适当电平。 这可以合并到第一阶段和第二阶段。 一些资源:

    1. https://www.ti.com/lit/an/sloa096/sloa096.pdf
    2. https://www.ti.com/lit/an/sboa228/sboa228.pdf
    3. https://www.ti.com/lit/an/sboa229/sboa229.pdf

      在滤波级之前、可以通过简单的电阻衰减器将高振幅问题合并到适合放大器的电压范围内、也可以通过有源放大器衰减器来合并。  

    1. https://www.ti.com/lit/an/sloa163/sloa163.pdf
    2. https://www.ti.com/lit/an/sboa283/sboa283.pdf

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    请参阅以下客户的回复。

    正如 Kai 在电路中提到的、我想知道是否有任何更精确的替代电路来满足我的目的、同时还要考虑频率、电压?   

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我从您的回复中看到您打算分享客户反馈;以下是客户回复的完整摘要:

    "正如 Kai 在电路中提到的、我想知道是否有任何更精确的替代电路来满足我的目的、并考虑频率、电压?  "

    您的客户是否有任何符合其所需精度的值或指标?  您能否重申一下您的频率和电压注意事项、尤其是当它们发生变化时?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    根据我们的客户、

    我更希望获得约50mV 的灵敏度、这意味着输入载波电压幅度变化50mV 应反映在输出包络中。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您澄清目标性能;您能否分享到目前为止您能够进行仿真/设计的灵敏度水平或相关性能?  我不确定您是使用 Kai 的电路作为起点、还是使用 Sima 参考文献中所述的电路设置仿真。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于 OPAMP 电路而言、50mV 的灵敏度要求非常高。 为了克服肖特基整流二极管在输入信号为50mV 时的500mV 导通电压、OPAMP 在大约14MHz 时需要大约10V/V 的有效增益。 在14MHz 频率下添加20dB 的线性增益储备意味着必须选择1.4GHz OPAMP 来构建精确的峰值检测器。 在采样电容器充电的短暂时间内甚至不谈论谐波。

    即使您找到了这样的运算放大器、也很难在3.3V 电源电压下实现单电源性能、因为足够快的运算放大器不是作为轨到轨器件提供的。

    OPA615能够满足您的灵敏度要求、但必须提供+/-5V 电压。 不要指望超高精度、因为 OPA615是"唯一的"700MHz 放大器:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_opa615.TSC

    Kai