This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:VREF 引脚输入阻抗和外部电路

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197707/ina2181-vref-pin-input-impedance-and-external-circuit

器件型号:INA2181
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA181

我们正在设计一个输出偏移由 VREF 引脚指定的电流感应电路。

缓冲器电路(在屏幕截图中突出显示)是否强制连接到 VREF 引脚? 我们能否将电阻分压器网络直接连接到 VREF 引脚?

换句话说、VREF 引脚的输入阻抗是多少? 我在其数据表中找不到任何信息。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、

    我会运行 TINA-TI 仿真来查看添加分压器电阻的影响:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、  

    是的、如果使用电阻分压器作为基准电压、则需要使用缓冲器。 如果不是、分压器的电阻将影响内部电阻并改变电阻器网络的平衡。 这将导致增益/输出电压发生变化、如提供的图中所示。  

    本应用手册详细分析了为何应避免在没有缓冲器的情况下使用电阻分压器: 驱动电流感应放大器的电压基准引脚

    有关 INA181的分析、请参阅第6.1节。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    仿真非常清晰!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您链接本应用手册:非常完整!

    此致、