This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:器件中存在几百 mV#39;s 的意外迟滞

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195312/tlv3501-hundreds-of-mv-s-of-unexpected-hysteresis-present-in-the-device

器件型号:TLV3501

您好!

我尝试将其用作激光雷达环境中快速脉冲(<50ns)的敏感比较器。 然而、对于直流到200MHz 的频率、此器件似乎受到大量滞后的影响。 该电压值因设置而异、但其最低电压为200mV (最大值为600mV)。

在设置方面、这非常简单、器件焊接在适配器板上、电路的其余部分焊接在一个带状板上。 我们尝试了不同的电路,但即使在参考设计 https://www.ti.com/lit/zip/sbombu6中模拟了最简单的情况 ,也会导致迟滞。

该行为在器件的3个副本之间是一致的、至少在所有副本中都存在严重迟滞方面是如此。 此外、当使用速度要慢得多的比较器时、该电路的行为符合预期(尽管该比较器不适用于预期的应用)。  

您是否能够帮助我了解这种情况的来源以及我如何解决?

非常感谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    感谢您的联系、很遗憾听到您遇到的问题。  请分享您所看到的确切原理图、电路图片和波形。  由于该器件没有如此大的迟滞、我们需要了解电路中的哪些因素会对您获得的结果产生影响。  这是一个相对较快的比较器、因此需要设置和使用良好的高速电路板技术。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    我们尚未在该帖子上看到任何新的输入、因此它将关闭。  如果需要进一步支持、请随时回复或打开新主题。

    感谢您使用该论坛。

    卡盘