This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331IDBV

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, LMV7275, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196104/lmv331-lmv331idbv

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件: LMV7275TLV1701

您好!

我对 LMV331有疑问
电路设计如下所示

当 V+> V-时、Vo = VCC
当 V+< V-时、Vo = GND

但当 V+< V-、Vo = VCC 时、会发生异常现象


测试14件、正常7件、异常7件

设计是否有问题?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV331没有轨到轨输入;有效输入共模范围的末尾低于正电源0.8V。

    使用另一个比较器、如 TLV1701或 LMV7275。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的发帖和 Clemens 的支持。

    正如 Clemen 正确指出的、由于比较器没有轨到轨输入级、因此电路存在问题。  还值得指出的是、在比较器的情况下、共模范围独立适用于两个输入。  为了使 LMV331能够在输出反映输入条件的情况下正常运行、两个输入都需要至少比 VCC 低0.8V。  在 VCC = 3.3V 的用例中、两个输入都需要小于2.5V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。

    我尝试使用 TLV1701解决我的问题。

    它可以解决这个问题。

    谢谢