This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接浮动差分信号源

Guru**** 2749365 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194943/interfacing-to-floating-differential-signal-source

主题中讨论的其他器件:INA826

我正在寻找连接传感器的建议、该传感器可提供300mV 峰峰峰值的浮动差分正弦输出。 我们要将其转换为3.3V 或5V 的数字方波。 传感器是一种流量计、可根据流速调整频率。 我相信我们希望使用增益为10x 的仪表放大器、并在放大器的反相输入侧和接地端之间连接一个电阻器、以提供一些参考。 但我不确定、因为这不是我的专业领域。 如果有任何建议,我会非常感谢!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    什么是差分正弦300mVpp 频率? 如果我有其余的设计信息、我可以为您提供仿真。 您的设计中有哪些可用的电源轨? 请确认以下设计概念。  

    300mVpp 差分正弦输入-->增益= 10V/V 的仪表放大器--> 3Vpp 正弦、单端输出? -->生成3.3V 或5V 方波的正弦 PWM (设计中建议的调制 PWM 频率是多少)。    

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    如果您需要简单的应答、下面介绍了如何生成正弦 PWM 输出。 您需要使用比较器来生成高频调制信号。 请记住、开关谐波可能会影响您的模拟信号、因此您需要在系统中将 PWM 调制频率提高到高于特定频率。   

    e2e.ti.com/.../PWM-Sinusoidal-Generator.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、感谢您的回答。 我实际上无法生成锯齿。 我的计划与您提出的计划类似。 我将使用仪表放大器并通过施密特输入逻辑器件来使输出平方。  

    我的主要顾虑和困惑点是如何将浮点源正确地引用到放大器。 我的理解是,需要在(-)端子和电路板接地之间提供10k 至100k 的电阻器,以在浮点源和接口板之间提供某种连接。 我注意到,在比较器仿真中,您刚刚将浮点源的(-)侧直接连接到系统接地。 也许我已经过于复杂了、我只需执行同样的操作、将浮点源的一侧短接至电路板接地。 是这样吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    下面是一个浮点信号到正弦 PWM 转换示例。 由于我不知道差分输入是如何配置的、因此我假设该设置是使用双电源轨配置的。 单电源电压轨也可以工作、但您需要注意输入端的共模电压。   

    e2e.ti.com/.../INA826-Floating-input-02152023.TSC

    我在 AFE 上放置了差分和共模 LPF、您的应用可能需要也可能不需要它。 如果需要、请参阅随附的有关其配置的应用手册。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts=1676492096441&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我之所以选择 INA826、是因为该器件是低成本、高性能仪表放大器。 我们还有许多其他器项的性能可能优于 INA826。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    [引用 userid="552276" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194943/interfacing-to-floating-differential-signal-source/4511921 #4511921"]\n 也许我已经过于复杂了、我只需执行相同的操作、将浮点源的一侧短接至电路板接地。 是这样吗?

    是的、这是一个选项。 在这种情况下、您甚至无需使用仪表放大器。 一个简单的运算放大器。

    关键问题是:您是否需要隔离? 如果不是、则按照您的接地想法并采用简单的运算放大器。 但是、如果仍然需要隔离、您也可以稍后在信号路径中提供隔离。 然后、使用一个简单的运算放大器、将传感器一端连接到此运算放大器电路的信号接地、并使整个电路(包括运算放大器电路的电源电压)与您想要隔离的任何电路保持隔离。 在光耦合器的帮助下(在信号数字化之后)或类似的方式、可以在稍后穿越隔离栅。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以打开该主题。  

    最棒的

    Raymond