This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:拉低电阻器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1811, TLV1821, UCC256404, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197346/tlv1811-pull-low-resistor

器件型号:TLV1811
主题中讨论的其他器件: TLV1821UCC256404TLV3201

大家好、

我们希望使用 TLV1811将低电平拉至低于0.9阈值、

但 TLV1811的输出端还有其他分压电阻器、

我们需要知道内部下拉电阻器、以确保输出电压将低于0.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我们没有下拉"电阻器"、输出是 MOSFET (如首页方框图所示)。

    输出摆幅应在毫伏范围内、具体取决于负载电流。

    您需要查看第10页和第11页上的"输出电压与输出灌电流间的关系"曲线。 这些图形显示了输出"低"电压与负载电流的关系。

    “0.9阈值” 是指0.9V,还是0.9*Vs?

    查看5V 图、您将需要灌入接近20mA 的电流才能在输出端达到0.9V。

    您能否提供原理图和/或测量结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    现在、它是客户的理想选择、Vs (RVCC)为13V、我们应该参考12V 曲线。

    由于输出最初约为5V (BLK)、

    这是否意味着当输出低于0.9V 时、电流将开始从大约30mA 灌入并降至20mA 以下、最终会降至0V、对吧?

    我只想确保它最终将低于0.9V 阈值、因为那里已经有一个分压电阻器。 请参见第二张图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    您圈出的区域是电流限制区域。 当输出短路时、电流被限制在大约35mA。 这不是正常工作条件。

    它们是否尝试将两个输出连接在一起? 如原理图所示?

    如果是、TLV1811是推挽输出、可以是灌电流和拉电流。 您不能将两个推挽输出连接在一起、因为它们将相互对抗并相互短路。

    如果您需要将两个输出连接到"或"输出、则需要开漏输出。 开漏版本为 TLV1821、它们还需要一个上拉电阻器。

    BLK 输入的逻辑电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 Paul、

    我们只需要将阈值为0.9V 的 BLK 引脚拉低。 我们希望将其灌 入低于0.9V 的电压、以关闭 UCC256404 IC。

    但问题是、BLK 引脚上已经连接了一个分压电阻器、可产生原始的5V 电压。 那么、我想知道 我是否应该考虑这些分压电阻器?

    没有两种推挽情况、BLK 引脚内部只有两个比较器输入、

    这是非常简单的情况、请不要混淆。

    感谢您、帮助考虑分压电阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢后续行动。 我仍然无法理解您的电路。 您之前发送的原理图显示了两个 TLV3201、其输出连接到 BLK 引脚。 这可能是 Paul 认为这是两个推挽输出连接到同一引脚的原因。 如 Paul 所述、如果您的问题是 当比较器的输出为低电平时、它小于0.9V、则需要确保它的灌电流小于~20mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    我现在真的很困惑。

    让我再次说明一下、请忽略之前的所有原理图、就像我说的、它还没有准备好。

    只需关注下面的这个、如果 TLV1811输出连接到 BLK、该 BLK 已具有来自 HV (264V)的分压电阻器和4.7nF 电容器、并且不考虑 BLK、则它是一个栅极、另一个比较器输入。

    为了 确保我的输出将被拉低至低于0.9V、我需要确保分压器的特性是什么?

     当输出最初为5V 时、从 TLV1811开始的灌电流大约为20mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../3806.fred_5F00_tlv1821.TSC

    OUT = BLK。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的仿真、它告诉了我们所有的信息、但与我想要的内容略有不同。

     是否可以帮助我再次运行它、但这次取消了一个 TLV1821、并将另一个更改为 TLV1811? 我只需要一个 TLV1811

    并消除了 R5 4.7k Ω? 原始原理图中没有4.7K。 只需将其直接短接至 BLK 即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    Kai 提供了他的仿真文件。  我假设您能够进行更改并根据需要重新运行仿真。  我们将于周一休假、但如果您 有其他问题、请告知我们、我们将于周二回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在没有 R5的情况下、当比较器的输出从高电平切换为低电平时、一个高短路电流在短时间内从 C1流出并流入比较器的输出。 这将是一种糟糕的设计做法、因为这种短路电流会导致大量接地噪声和接地反弹、并会使电路的各个部分不稳定。 如果短路事件反复发生、甚至周期性发生、则可能会损坏比较器。

    在 R5 = 4k7的情况下、电流被限制在大约1mA (正如您从仿真中看到的那样)、并且遵循数据表第8.4.2.2节给出的建议。 您可以将 R5降低至1k。 但这会将输出电流增加至4...5mA、并且可能会导致不可接受的接地噪声和接地噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    R5不会影响原始分压器的电压电平(当比较器输出高电平时)、对吧?

    如果没有、我可以添加它以防止接地噪声、正如您所说的那样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    对于输出高电平、比较器将切换至5V、如其 Tina 仿真中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi、Kai:

    我们将在两天后向客户展示该设计、

    我们不希望比较器的输出影响原始电压、除非比较器输出逻辑为0、

    那么、您是否可以帮助我在红圈插入一个常规二极管、并运行仿真来探测二极管的输出和阳极?

    我们需要检查电压电平。

    顺便说一下、我们是否有机会在您的时区下午5~6点左右举行今天晚些时候的会议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    由于我们要将其脱机、我将关闭此线程。