This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:SPICE 模型不能在浮动电路中工作

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197958/tle2426-spice-model-doesn-t-work-in-floating-circuits

器件型号:TLE2426

TLE2426的 SPICE 模型不适用于浮动电路仿真、请参阅下文。  V+应为5V、V-应为-5V。  '2426的输出中应该没有电流。

我将其与基于 TLV9102构建的等效电路进行了比较-这提供了正确的结果、如下所示

TLE2426模型是古老的、TINA 中包含的模型似乎与产品文件夹中的最新模型相同(只是为 PSPICE 打包)。  这个错误浪费了很多时间、很惊讶在过去25-30年里没有发现这个问题...

请修复此问题、尤其是考虑到该器件可能会随着迁移到 RFAB 而更新(希望如此)。

仿真、以防您想看到它。

Steve

e2e.ti.com/.../TLE2426-compare.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为 TLE2426需要将信号接地连接到其 GND 引脚:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 如果您将引脚2连接到仿真器 GND、它会起作用。  这不是问题的关键。

    我需要在不以接地为基准的电路中使用它。  这实际上是一个非常常见的应用。  这显然是模型中的一个限制-在实际生活中、电路将正常工作、就像所示的其他分立式示例一样。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    众所周知、TLE2426旨在用作"电源电压(以接地为基准)作为其输入的"电源轨分离器"、并作为输出提供1/2 V"虚拟接地"。  尽管在实际应用中 、输出与地短接应该会导致+/-5V 电源、 TLE2426是一款30年前的器件、具有传统的宏模型及其"局限性"、需要对30年前的内部运算放大器进行全面重新评定、以便基于我们的绿色 LIS 架构和浮动内部接地创建现代模型。 考虑到需要资源这样做,这可能是不可行的。  器  件到 RFAB 的任何迁移都需要对新器件进行完整的特性描述、从而创建一个现代宏模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek-

    我知道、考虑到所有其他工作都在进行、重新执行现有器件并不是一个真正的优先事项。

    我正在寻找导轨分离器可与 ISOW 型器件搭配使用并在需要时提供出色隔离式双极电源的应用。

    请确保创建的任何新模型都可移植到 PSPICE 以外的仿真器。  一般情况下、AMP 团队对此非常好、但只是提醒一下。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是的、任何新的轨分离器宏模型都将基于我们的新架构、该架构包括浮动内部接地-这将导致电路在输出短路到任何 电压(包括接地)的情况下正常运行。