This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:使用+/-5V 电源轨的0-5V 直流扫描不会导致0-5V 输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197776/opa4140-dc-sweep-of-0-5v-with--5v-rails-does-not-result-in-0-5v-output

器件型号:OPA4140
主题中讨论的其他器件: OPA140

您好!

我正在设计 Sallen-Key 滤波器、需要知道滤波器的直流传递函数。  

OPA4140的最大卖点是轨到轨输出、因此我不明白为什么我的直流从0-5V 扫描不会导致0-5V 的输出扫描。

如果我将电源轨增加到+/-8V、它的工作方式与我预期的一样。  我不明白为什么轨到轨输出放大器不会变为轨到轨。

提前感谢。

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RRout 是一个营销术语、所有此类器件都需要一定的余量、该图意味着大约0.25V 无负载(这是+/-18V 电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、您是输入限制、需要3.5V 输入余量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blake -  

    同意 Michael 的意见-您受到共模范围的限制。  如果您希望保留 Sallen-Key 架构和5V 电压轨、则无法使用此器件。   

    您可以尝试具有轨到轨性能的放大器、但还需要进行其他权衡。  OPA140是一款非常受欢迎的 JFET 输入放大  器、如果您可以将电源轨移至8V、则建议采用这种方法。   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以执行类似这样的操作、在这里大约通过、非常接近、但更新后的设计具有更高的 Q 和 Fo、但您会得到这样的想法、即在 V+节点处衰减以保持在范围内、显示与单位增益 SKF 所需的相同源 R、 然后向放大器级添加增益以返回单位增益、这需要一些工作来完全匹配原始滤波器、但这只是一个想法。  

     e2e.ti.com/.../OPA140-net-gain-of-1-SKF-LP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是问题的关键。  由于噪声增益增大、噪声将受到影响、但如果噪声不重要、则额外的衰减+增益应起作用。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、使用输入电阻器衰减可能更容易处理。 在这里、我将该 R 中的0.6X 作为一个维因源、仍然到达 FilterPro 45k 输入 R、然后将增益降低到1.66X 以恢复该输入衰减、使原始设计更好地匹配、  

    昨天我被按下了一段时间、我所做的是提取现有设计 Fo、Q、然后将这些 Fo 放回 FilterPro 中、将该1.66X 添加到设计中。 这为我提供了一组新的 RC、以便在滤波器中达到相同的 Fo、Q 值。我将使用标准 RC 值、而不使用任何类型的最佳拟合算法。 我有 MFB、但 SKF 二阶 LP。  

    是的、这不会降低输出噪声、绿色曲线位于后置 RC I Put 后、在大约0.6uVrms 集成输出噪声处趋于平坦、  

    这个更新后的文件、  

    e2e.ti.com/.../1425.OPA140-net-gain-of-1-SKF-LP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    有时、我更喜欢 MFB 低通滤波器、而不是 SK 低通滤波器:

    e2e.ti.com/.../blake_5F00_opa2140.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    一如既往地感谢您的建议-非常高兴您将 MFB 的响应与 SK 相匹配。  

    Blake、让我们知道我们是否可以在这里提供任何其他帮助。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike 等人、

    我得到了我需要的答案。

    谢谢!