This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:HBM、CDM 数据请求

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194193/tlc272-hbm-cdm-data-request

器件型号:TLC272

您好、支持团队。

在认证摘要中、HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 HBM 和 CDM 的结果


请告诉我 TLC272CPWR 的 HBM 和 CDM 数据。

谢谢、

Yutaro、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    在 TLC272数据表的应用信息中、有一个关于 ESD 保护的部分(第32页)-请见下面的屏幕截图。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的回答。 
    我认为以上答案是基于 MIL-STD-883C 标准的测试数据。

    您是否具有符合 JEDEC JESD22-C101标准的 ESD 测试数据(HBM、CDM)?

    此致、

    Yutaro


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、  

    由于该器件的使用年限、我们没有该器件的其他 ESD 信息。 如果您需要符合 JEDEC 标准的 ESD 测试数据、我建议您选择较新的替代产品。 一种替代方案是 TLV9152 、但我们可以根据需要的关键参数帮助进行搜索。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley