This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258最大 电源电压范围

Guru**** 2770435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198738/lm258-lm258-max-power-supply-range

器件型号:LM258

尊敬的 TI:
我可以不对称提供运算放大器吗? 在我的电源轨 V-=-18V、V+= 10V 的情况下。 根据数据表、我远低于32V 摆幅、但我超出了双电源的绝对最大电压范围(±16V)。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有 GND 引脚。 V+和 V−之间的接地位置无关紧要;唯一重要的值是 V+和 V−之间的电压。 28V 正常。