This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4171:单电源上未使用的放大器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4171, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193729/tlv4171-unused-amps-at-single-power-supply

器件型号:TLV4171
主题中讨论的其他器件: LM358

大家好、

客户的产品通过使用单电源使用 TLV4171、并且有一些未使用的放大器。

根据 TI 技术手册,不建议在单电源中将 V+连接到 GND,如:

此电路已正确实现:

因此、为什么不建议使用第一个电路、即使 DS 中的输入电压范围可以是(V-)-0.1至(V+)-2? 请提供您的专业意见吗? 谢谢。

顺便说一下、"(V-)"和"(V+)"的含义是什么? 它是指-2 <(V-+ V+)/2 <-0.1吗? 提前感谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许输入电压、但输出电压为0V (最终减去失调电压)。 这将对运算放大器进行过驱、并会增加功耗。 (分压器也使用电源;请考虑使用电路中已有的电压。)

    V−和 V+是电源引脚上的电压。 括号用于避免与附近的数学运算符混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    我同意 Clemens 的观点、我们有以下 TI 技术手册: 如何正确配置未使用的运算放大器

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了 TLV4171数据表。 它是一 个轨到轨输出放大器、而输入不是。 在我看来、不使用放大器有两个关键点。 一个是 功耗、另一个是信号不超过输入和输出限制。 根据我 的经验、您可以使用小电阻将引脚接地、如下图所示。 电阻值取决于 Vos IO 和 ICM。 事实上、硬件工程师不会进行计算、但他们通常会在接地和引脚之间放置1KΩ Ω 电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="552050" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193729/tlv4171-unused-amps-at-single-power-supply/4501184 #4501184"]您可以使用小电阻将引脚接地

    对于具有 PNP 输入的 LM358等放大器而言、这种输入电阻器是合理的。 但是、对于具有 CMOS 输入的放大器、输入偏置电流要小得多、并且可能为正(流入输入)、因此不能保证单靠一个电阻器产生有用的压降。

    (永远不需要输出端的电阻器、只会浪费电能。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尹

    如果运算放大器接地不同于输入接地、输入电阻器有助于防止损坏。 (布局不良且具有高电流接地瞬变)  

    根据我对 OPAx171的经验、在非线性运行中、电源电流会小幅下降。 因此、这种设置不太可能造成问题、但它不是最安全和可更换性最高的解决方案。 如果将来更改运算放大器会怎么样;新的运算放大器也会好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    为什么输出电阻器会浪费功率? 根据 虚拟断开、似乎没有电流流过该电阻器、对吧?

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过它的电流与输入电阻器的电流类似、因此可以忽略不计。 这是不需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢你。 那么、输出电阻器和输入电阻器之间的微小差异是多少? 正如 我之前所说的、输出电阻器会浪费功率。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193729/tlv4171-unused-amps-at-single-power-supply/4501216 #4501216"]仅浪费电能

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电阻器可能有原因、但输出电阻器不会以任何方式帮助电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghao、您好!

    Caro 展示的方法是完美的、我认为没有理由对任何其他电路进行实验。

    选择输入分压器时、输入电压应处于 OPAMP 的共模输入电压范围内、输出电压同时处于 OPAMP 的线性输出电压范围内。 转换为 TLV4171意味着输入电压应在0.35V 和 V+- 2V 范围内、其中 V+是单电源 TLV4171的电源电压。 因此、对于+5V 的电源电压、输入电压应在0.35V 和3.0V 范围内。

    未使用的运算放大器的适当偏置很重要、因为四通道封装中的四个运算放大器(或双通道封装中的两个运算放大器)可能不会完全相互隔离。 有时、四路封装的四个运算放大器共享一个常见的内部偏置电路、当其中一个运算放大器在其线性工作范围之外运行时、这可能会影响同一封装中其余三个运算放大器的性能。

    顺便说一下、在许多电路中、无需添加额外的分压器、未使用的 OPAMP 的输入可连接到已存在的合适直流电势。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    感谢您的所有帮助! 没问题。