This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200EVM:AMC1200EVM 用作 PV 的电压和电流传感器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200EVM, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198184/amc1200evm-amc1200evm-as-voltage-and-current-sensor-for-pv

器件型号:AMC1200EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1200

Hai、我喜欢使用 AMC1200EVM 测量 PV 电压和电流的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PV 电压范围为0-50V、电流范围为0-5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derick:

    您正在从事哪种项目?  我们有一个免责声明、声明我们的 EVM 不会用于生产设备、因此我对您的问题有点担心。  话虽如此、您当然可以使用 AMC1200器 件来监控50V 和5A 电压、但 AMC1211将是用于电压测量的更好选择。  AMC1200专为电流监控应用而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试实验室级原型