This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:高感测电压请求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194471/ina238-high-sense-voltage-request

器件型号:INA238

您好、专家、

客户正在寻找至少在 VIN+/-引脚上为48V 的高输入电压、但我只发现 INA238在 VIN+/-引脚上具有40V 额定电压。  

那么、您能否帮助检查我们是否有其他解决方案可在 SENSE 引脚上支持48V 电压? 如果没有、您能帮助了解如何使用 INA238实现它吗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    INA238最高可支持85V 的输入共模电压。 最大额定差分输入电压为40V、但这种情况很少发生、因为只有当分流电阻断开、一个引脚被拉至接地、另一个引脚被拉至40V 或负载变得非常高且 Vshunt >40V 时才会发生

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请复制此内容、谢谢 Peter。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果设计有风险或没有风险、您能帮助您仔细检查一下吗?

     VSENSE_R 和 P48V_PSU_R  的  最大电压为51V。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我无法使用提供的信息对该电路进行完整分析;但是 ,如果输入电压不超过51V,则风险很低,因为它不会接近85V 的限值。  

    确保瞬态输入电压不能超过85V,即使在很短的微秒时间内也是如此。

    在精度方面、请确保分流/感应电压小于器件在每个温度和最坏情况下的最大输入满量程范围(例如、分流电阻器的容差和漂移)。

    最棒的

    Peter