This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330问题

Guru**** 2579685 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194150/amc3330-amc3330-issue

器件型号:AMC3330

尊敬的

    对于 INP 和 INN、AMC3330DWER 通常以大约1.45V 的共模运行、但对于现在出现故障的产品、INN/INP 的共模有时会被测量为不稳定。 有时它是0、有时它是动态的、有时它是可逆的? 基于这一现象,我有几个问题

芯片是否可用于高压情况?

2. AMC3330差分输出信号的输出阻抗是多少?

3.基于我们的现象、AMC3330的输出似乎不稳定、请帮助查看原因是什么

 

任何建议—提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您能否提供 AMC3330的示波器屏幕截图来帮助显示/解释您所面临的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您可以提供任何其他详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 tom

    附件中显示了测得的波形、下图中显示了测试点的位置
    其中范围1是未上电时 INP 和 INN 的波形、
    范围2是加电时 INP 和 INN 的波形(其中黄色为 INP、绿色为 INN)- INN 信号此时为0V、且故障
    范围4是加电时 INP 和 INN 的波形(其中黄色是 INP、绿色是 INN),此时-- INN 和 INP 信号正常,
    目前、INN 输出可能异常、可能不是永久性故障、因此我们愿意请您的专家从 AMC3330的内部设计/使用环境的角度对其进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 tom

    附件中显示了测得的波形、下图中显示了测试点的位置
    其中范围1是未上电时 INP 和 INN 的波形、
    范围2是加电时 INP 和 INN 的波形(其中黄色为 INP、绿色为 INN)- INN 信号此时为0V、且故障
    范围4是加电时 INP 和 INN 的波形(其中黄色是 INP、绿色是 INN),此时-- INN 和 INP 信号正常,
    目前、INN 输出可能异常、可能不是永久性故障、因此我们愿意请您的专家从 AMC3330的内部设计/使用环境的角度对其进行分析

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您是否有可共享的实际原理图?  AMC3330的 INN 通常以 HGND (引脚8)为基准、以将共模电压保持在指定的限值内。