This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6622:LMH6622

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6622, OPA2863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198882/lmh6622-lmh6622

器件型号:LMH6622
主题中讨论的其他器件: OPA2863

您好!

我正在寻找  LT6203的替代选项、TI 网络连接的交叉参考输出似乎显示为 LMH6622。

与之相比:LMH6622的单位增益不稳定,这是本设计中的某些模块所必需的。  与 LT6203相比、每个放大器所需的电流是其两倍。  

此外、由于 空间限制、LMH6622封装更大。

您是否有更好的建议可以满足上述要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑使用功耗较低 的 OPA2863。 这是一款50MHz、RRIO、电压反馈放大器、具有2.7V 至12.6V 的电源电压能力。 单位增益稳定 的 OPA2863 每通道仅消耗700uA 电流、并且采用非常小的2x2mm RUN -10双通道封装。  

    OPA2863 还提供过载功率限制功能、以限制输入过驱条件下静态电流的增加(如果您的设计中可能发生这种情况)、并在发生这种情况时避免电路板上出现过多的功耗/耗散。

    还有另一个精度更高的修整版本 OPA2863A 具有最大值 95uV 偏移、最大 1.2 uV/C 漂移、采用3x3mm 双 DSN-10封装。

    此致、

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2863看起来是一款非常出色的新器件。  

    我正在寻找更低噪声的选项、TI 产品线中也没有一款 RRIO。  

    LMH6622的增益规格为2、但增益为1时工作正常。 TINA V11有一个模型、这里是1 sim 的增益。 1.6dB 的峰值意味着52deg 的单位增益相位裕度(负载为200 Ω)。 真的不是太差  

    根据该图、  

    这里是这个文件、有人建议使用 LMH6622、我猜是因为它与输入噪声的匹配度更接近、但不是 RR。 我想、TI 交叉参考工具中不存在非常新的 OPA2863。  

    e2e.ti.com/.../LMH6622-gain-of-1.TSC