This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP27:需要 RoHS 详细信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198079/op27-rohs-details-need

器件型号:OP27

尊敬的 TI 团队:

请分享 OP27A 或 OP27C 的 RoHS 详细信息。 如果不可能,请建议与符合 RoHS 的 OP27A 等效。

谢谢、此致、

Logesh.P

电话:9632321715

电子邮件:logesh@electrohms.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OP27A 和 OP27C 是非 RoHS、绿色-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到了 OK