This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为设计具有小型运算放大器的低振幅(20mV)和低频信号(15Hz)的放大器提供最佳电路选项

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, OPA192, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196584/suggest-me-best-circuit-option-for-design-amplifier-with-tiny-op-amp-for-low-amplitude-20mv-and-low-frequency-signals-15hz

主题中讨论的其他器件:LM7705OPA192OPA392

大家好、

输入脉冲规格:

使用宽度:2ms

周期:100ms

振幅:20mV

我正在尝试使用滤波器设计同相放大器。 我的输入信号具有非常低的电压和频率(20mV 和15Hz)。 我需要将其放大并将信号设为高电平、以表明在设计应用中存在错误情况(计划使用锁存器)。

我设计了一个具有 BPF (FL=2Hz 和 FH=15Hz)的运算放大器(增益=151、VCC=1.8V)。 我的担心是、它可能会放大小噪声干扰以及所需的 signals.pl对其进行评论。 欢迎您的到来。

任何我导致任何脉宽检测方法检测我所需的脉冲、然后我将进行放大。 因此、任何方法都可以检测周期为100ms 的2ms 脉宽

可以为我的设计推荐最佳的部件和电路示例。

谢谢  

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *任何用于检测所需脉冲的脉宽检测方法,然后我将进行放大。 因此,任何方法都可以检测周期为100ms*的2ms 脉宽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您的信号源是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉电流是一个交流脉冲信号、其周期为100ms、脉宽为2ms、振幅为20ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    上述博文提到、信号所关注的是~20mV 的振幅脉冲、其宽度为2ms、周期为100ms;您正在设计一个同相放大器/滤波器级:

    [引用 userid="542513" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196584/suggest-me-best-circuit-option-for-design-amplifier-with-tiny-op-amp-for-low-amplitude-20mv-and-low-frequency-signals-15hz ]I 设计了一个具有 BPF (FL=2Hz 和 FH=15Hz)的运算放大器(gain=151 & VCC=1.8V)。 我的担心是、它可能会放大小噪声干扰以及所需的 signals.pl对其进行评论。 如果需要更改、欢迎使用[/引述]

     在建议放大器和/或电路之前、我们需要更好地了解应用要求:

    什么类型的传感器或源电路会产生所需的脉冲信号?

     我假设您正在尝试通过同相带通滤波器/增益级放大20mV 脉冲信号。  是这样吗?  文章描述了100ms 周期(10Hz)和10ms 脉宽的脉冲;但标题提到了15Hz 信号。   预期的脉宽范围和周期/频率变化是多少?

    请说明电路是否由+1.8V 的单极电源供电?  请注意,如果输入信号是~20mV 脉冲,并且所需的增益级具有~151V/V 的增益,则这对应于电源范围之外大于3V 的输出电压。 请阐明增益和/或电源要求。

    关于您希望消除的小信号噪声干扰:您不想随信号放大的该噪声干扰的振幅和频率范围是多少?  

    您能否发布您设计的电路的原理图和传感器?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答、

    1)没有传感器、信号脉冲来自电阻分压器网络、源为 LDO 1.8V

    根据电阻分压器中某个电阻器上的负载、振幅会发生变化、因此振幅将根据电阻分压器网络上的负载而变化。 LDO 通过 MOSFET 的启用周期为100ms、脉宽为2ms。 因此、在最不重要的情况下、电压为20mV、

    希望通过该电路草案得到一个想法。

    谢谢、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    我正在研究这个电路、我希望在 美国时间周五早上回来。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../vinay_5F00_opa192.TSC

    V2由 LM7705提供。 但您也可以使用另一个小负电源电压、例如-5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    电路如何工作?

    R1和 C1提供了一个简单的无源毛刺脉冲滤波器、因为您提到了您的信号由"小噪声毛刺脉冲"叠加。 放大器前面的无源滤波器是处理不需要的"噪声干扰"的最佳方法、因为一旦"噪声干扰"进入运算放大器、抑制它可能会更困难。

    时间常数 R1 x C1决定了您可以实现的噪声干扰抑制量。 但同时它也会影响您所需的信号。 我已经设置了 R1和 C1的时间常数、这样方波峰值开始显示出您在仿真中看到的圆角边沿。

    R1设置得足够低、不会增加太多的电阻器噪声。

    D1和 D2提供二极管钳位、并保护 OPA192的+输入免受不可预见的过压情况的影响。 在过压条件下、R4会限制进入 OPA192输入的电阻输入电流:当导通电压为0.7V 时、进入 OPA192输入的电流被限制在低于150µA μ A。

    反馈电阻器提供151V/V 的增益 C2增加了一些低通滤波、并通过增强相位裕度来提高电路的稳定性。

    R5将运算放大器输出与容性负载隔离开来、并且也使运算放大器稳定。

    由于在单个供电电路中、没有运算放大器可以使输出电压一直降至0V、因此您需要一些小的负电源电压。 LM7705提供的-0.23V 已经足以使 OPA192正常工作。 但您也可以采用另一个负电源电压。

    之所以选择 OPA192、是因为它显示了极低的输入失调电压、极低的输入噪声电压、在输入和输出端具有轨到轨功能、并且速度足够快、可实现151V/V 的增益

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    尊敬的 Vinay:

    Kai 提出的具有精密 OPA192的电路将能够很好地工作、提供+150V/V 的增益、在+5V 电源供电时为20mV 脉冲生成~3V 输出、并使用 LM7705生成负-0.232V 电源。  这是一种非常好的方法。

    如果设计中限制您使用 LDO +1.8V 电源,则可以使用 OPA392实现的同一电路,同时将增益降低至~85V/V,从而为20mV 输入脉冲生成~+1.7V 输出。 OPA392也是一款高精度、低噪声放大器、可与+1.7V 至+5.5V 的总电源 V (+)- V (-)搭配使用。

    如 Kai 所述、 需要注意的是、在由单个正电源供电时、运算放大器无法达到0V、因此您需要一些小的负电源电压。 下面是使用  OPA392进行修改的相同电路、可降低增益。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Luis:

    感谢您的长期回答以及通过模拟进行的清晰解释。

    建议的电路也很好,但我只需要放大 500Hz 的频率信号。 因此、我计划实施带通滤波器以及您提出的建议设计。

    它是否适用于带通滤波器实现?

    谢谢   

    Vinay Varikoti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是仿真结果、我在建议的电路中得到了该结果。 但是、我只需要在脉冲宽度为2ms (500Hz)、脉冲周期为100ms 时进行检测和放大。 如图所示。  因此、我计划实施 BPF (FL=500-30 FH=500+50)、以滤除该带宽外的噪声脉冲。

    其他建议也非常感谢、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    [引用 userid="542513" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196584/suggest-me-best-circuit-option-for-design-amplifier-with-tiny-op-amp-for-low-amplitude-20mv-and-low-frequency-signals-15hz/4517031 #4517031"]但我只需要在脉冲周期为100ms 的脉宽2ms (500Hz)内进行检测和放大。

    脉冲周期为100ms 的2ms 脉冲不是"500Hz 信号"。 500Hz 信号是一个持续无限长的正弦波、它没有开始或结束 但您的信号远不是无限长的持续正弦波。 它包含许多远距离谐波和直流分量、这些谐波和直流分量在衰减和相位延迟方面都会受到带通滤波器的不同影响。 因此、当您通过带通滤波器运行复杂信号时、您将看到许多瞬态现象、例如振铃、过冲和下冲。

    您的信号是在时域中定义的、您不应使用仅在频域中完美工作的工具。 这不会同时出现。 如果您不希望出现不良的瞬态现象、则应使用非常温和的滤波、以避免信号完全失真。 因此、我省略了任何高通滤波(交流耦合)、只使用了相当温和的低通滤波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    我同意 Kai 的说法。  2ms 持续时间脉冲具有~500Hz 的基频、但脉冲信号包含许多高频谐波。 此外、可实现的滤波器具有相关的相位延迟、并且在通带和阻带之间没有无限陡的过渡。  最简单的方法是使用带宽相对较高的低通滤波器、以允许2ms 脉冲和脉冲信号的许多谐波通过。  例如,转角频率大于5kHz 的低通滤波器将允许基频和至少~10个谐波,同时过滤任何更高频率的噪声。

    如果您需要在通带和阻带之间具有更陡转换的低通滤波 器、您可以使用二阶(或通过添加级实现更高阶)贝塞尔低通滤波器、从而提供最大的平坦延迟; 但同样、低通滤波器的频率带宽必须足够宽、以允许脉冲基频和一些更高频率的谐波。  

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您是否只想对信号进行预防性过滤、或者您是否迫切需要抑制一些不必要的噪声或干扰? 如果是、您能否显示示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、

    请告诉我们您希望消除的信号噪声干扰的信息:您需要使用滤波器衰减的该噪声干扰的振幅和频率范围是多少;和/或让我们知道阻带中所需的衰减频率和级别是多少。

    此致、

    Luis